Accessoires
Accessoires de sécurité
Une offre complète d'accessoires est disponible pour les disjoncteurs ComPacT NSX DC. Les accessoires peuvent être installés sur site en vue d'améliorer la sécurité et la facilité d'exploitation.
|
Gaine scellée pour la commande, offrant une protection IP43 sur l'avant |
Cache-bornes courts ou longs offrant une protection IP40 |
Séparateurs de phases flexibles améliorant l'isolement entre les raccordements d'alimentation |
Pour plus d'informations sur la gamme d'accessoires, consultez la documentation LVPED221002EN ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV Catalog.
Accessoires de sécurité en fonction des disjoncteurs
-
Pour les interrupteurs-sectionneurs ≥ 500 VCC, les accessoires de sécurité obligatoires sont :
-
cache-bornes
-
écrans entre phases
-
-
Pour les disjoncteurs ≥ 500 VCC, les cache-bornes sont des accessoires de sécurité obligatoires.
-
Pour les disjoncteurs ou interrupteurs-sectionneurs < 500 VCC, les accessoires optionnels pour la sécurité sont :
-
cache-bornes
-
écrans entre phases
-
Cache-bornes avec grilles prédécoupées

1 Découpage d'une grille
2 Réglage de la taille de la grille
3 Insertion de la grille dans le cache-bornes
Les cache-bornes à grilles prédécoupées simplifient le raccordement sur site des disjoncteurs quel que soit le nombre de conducteurs à connecter. La procédure d'installation des grilles prédécoupées est décrite dans les instructions de service.
Cache-bornes courts
La procédure d'installation de ces caches-bornes est décrite dans les instructions de service.