Description de la face avant
Face avant avec commande rotative directe
Les contrôles et indicateurs de fonctionnement, les réglages et les mécanismes de verrouillage du disjoncteur pour la commande rotative directe se trouvent sur la face avant du disjoncteur.
A Face avant
B Commande rotative directe pour l'ouverture, la fermeture et le réarmement
C Bouton Push-to-trip
D Déclencheur (disjoncteur uniquement)
E Cadrans de réglage du déclencheur (disjoncteur uniquement)
Pour plus d'informations sur la configuration et l'installation de la commande rotative, consultez les instructions de service suivantes :
-
NNZ4765907 - Commande rotative directe pour ComPacT NSX100-250 DC
-
NNZ4766407 - Commande rotative directe pour ComPacT NSX400-630 DC
Face avant avec commande rotative prolongée
Pour les disjoncteurs avec commande rotative prolongée :
-
Les contrôles de fonctionnement du disjoncteur sont sur le plastron de la porte.
-
Les indicateurs de fonctionnement et les réglages sont accessibles seulement lorsque la porte est ouverte.
-
Les mécanismes de verrouillage se trouvent sur le disjoncteur (facultatif) et sur le plastron de la porte (porte fermée).
Il existe deux modèles de commande rotative prolongée :
-
Modèle noir pour les applications standard
-
Modèle rouge sur cadran jaune pour les applications de contrôle de machine
Pour plus d'informations sur l'installation d'une commande rotative prolongée, consultez les instructions de service disponibles sur le site Web de Schneider Electric :
Pour plus d'informations sur l'installation d'une commande rotative prolongée, consultez les instructions de service suivantes :
-
NNZ4766007 Commande rotative prolongée pour ComPacT NSX100-250 DC
-
NNZ4766507 Commande rotative prolongée pour ComPacT NSX400-630 DC
Vidéo de démonstration d'installation de la commande rotative et des accessoires
Pour plus d'informations sur l'installation des disjoncteurs ComPacT NSX DC, consultez la vidéo d'installation des disjoncteurs ComPacT NSX100–250. Pour accéder à la vidéo, cliquez sur le lien https://youtu.be/h7ETxmroxiI ou copiez et collez ce lien dans votre navigateur Web.