DOCA0186FR-02

Module BSCM de référence commerciale LV434205

Introduction

Le module BSCM de référence commerciale LV434205 est remplacé par le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220.

Le tableau suivant présente les spécificités de chaque module BSCM.

Caractéristiques Module BSCM de référence commerciale LV434205 Module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220

Connectivité

Peut communiquer via un système ULP

Peut communiquer via un système ULP et via un réseau de communication Modbus

Cordon NSX obligatoire

Oui

Non

Disponibilité de l'état SD

Toujours disponible (via le cordon NSX)

Disponible quand le cordon NSX ou le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP est connecté

Interface de communication requise

Interface de communication IFM ou IFE

Agit comme un module d'interface de communication

Le module BSCM (Breaker Status Control Module) peut être utilisé pour envoyer les données suivantes via le réseau de communication :

  • Etats du disjoncteur, en provenance des contacts auxiliaires OF, SD et SDE

  • Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement

  • Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements

Utilisez le module BSCM avec les disjoncteurs ComPacT NSX DC équipés de déclencheurs magnéto-thermiques et avec les interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX DC.

NOTE: Le module BSCM ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPacT NSX DC EP.

L'installation du module BSCM nécessite les éléments suivants :

  • Cordon NSX

  • Préinstallation de la commande électrique communicante (le cas échéant)

Pour plus d'informations sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPacT NSX, reportez-vous à la documentation suivante :

Description

Elément

Support de données

Données transmises

Commentaires

A

Microcommutateurs du module BSCM

Etat des contacts OF et SDE

Le module BSCM s'installe à la place des contacts auxiliaires dans les emplacements OF et SDE.

B

Connecteur pour cordon NSX

Réseau de communication et état du contact SD via le microcommutateur du cordon NSX

Le cordon NSX s'installe dans l'emplacement SD à la place du contact auxiliaire.

C

Connecteur pour déclencheurs MicroLogic 5, 6 ou 7

Réseau de communication

Non utilisé avec les disjoncteurs ComPacT NSX DC.

D

Connecteur pour la commande électrique communicante

Pilotage de la commande électrique communicante

Statut de la commande électrique communicante

Utilisez le connecteur fourni avec la commande électrique communicante.

Installation du module BSCM

Les emplacements utilisés pour installer le module BSCM dépendent du type de disjoncteur.

ComPacT NSX100-250 DC 3P/4P

ComPacT NSX400-630 DC 3P/4P
ComPacT NSX1200 DC 2P

A Module BSCM

B Cordon NSX

Le module BSCM ne peut pas être installé en même temps qu'un contact OF ou SDE.

Le module BSCM peut être installé sur site.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : GHD16046AA ComPacT NSX DC - BSCM.

Connexion du module BSCM

Pour installer le module BSCM :

  • Branchez le module.

  • Raccordez les connecteurs.

Configuration du module BSCM

La mise en œuvre du module BSCM sur le réseau de communication ne nécessite pas d'adressage.

Voyant LED du module BSCM

Voyant ULP

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer le module BSCM lors de l'opération de maintenance suivante

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Mettre à niveau le firmware lors de l'opération de maintenance suivante

Conflit de matériel non critique

Remplacer le module BSCM lors de l'opération de maintenance suivante

Conflit de configuration

Installe les fonctionnalités manquantes

Conflit de micrologiciel critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer le module BSCM

Hors tension

Vérifier l'alimentation électrique

Données fournies par le module BSCM

Configuration

Informations

Possibilité de réinitialisation

Tous les disjoncteurs avec module BSCM

Compteur du nombre total d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur (nombre d'opérations de contact OF).

Ce compteur (totalisateur) ne peut pas être remis à zéro.

Non

Compteur du nombre total d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur (nombre d'opérations de contact OF)(1)

Oui

Nombre maximal d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur(2)

Oui

Compteur du nombre de déclenchements sur défaut du disjoncteur (nombre d'opération de contact SD)(1)

Oui

Compteur du nombre de déclenchements du disjoncteur sur défaut électrique (nombre d'opérations de contact SDE)(1)

Oui

Disjoncteurs avec module BSCM et commande électrique communicante

Compteur du nombre d'ouvertures de la commande électrique communicante(1)

Non

Compteur du nombre de fermetures de la commande électrique communicante(1)

Oui

Nombre maximal de fermetures de la commande électrique communicante(2)

Oui

Compteur du nombre de réarmements de la commande électrique communicante(1)

Oui

(1) L'utilisateur peut modifier le contenu du compteur si, par exemple, le module BSCM est installé ou remplacé en cours de fonctionnement.

(2) Le dépassement du seuil provoque une alarme de priorité moyenne. Pour acquitter l'alarme, modifiez le contenu du compteur ou la valeur du seuil.

Configuration du module BSCM

Pour configurer le module BSCM, utilisez un PC exécutant EcoStruxure Power Commission et connecté à l'interface de maintenance USB.

L'interface de maintenance USB doit être reliée au connecteur RJ45 d'un module ULP (par exemple, une interface de communication Modbus SL IFM).

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les éléments suivants :

  • Nombre maximum d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur.

  • Nombre maximum de fermetures de la commande électrique communicante.

  • Mode de réarmement de la commande électrique communicante.

Configuration du réarmement de la commande électrique communicante

ATTENTION
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
La reconfiguration du module BSCM doit être effectuée par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Enable Reset event if SDE pour autoriser le réarmement du mécanisme via le réseau de communication même après un déclenchement sur défaut électrique.

  • Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique après un déclenchement par le déclencheur voltmétrique MN ou MX ou par le bouton-poussoir push-to-trip.

  • Enable Reset event if SDE et Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique même après un déclenchement sur défaut électrique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.