Réponse à un déclenchement
Précautions à prendre avant de répondre à un déclenchement
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Identification de la cause du déclenchement
Les signalisations locales et à distance renseignent sur la cause probable d'un déclenchement.
Les causes sont de plusieurs types :
-
Détection de défaut sur l'installation
-
Détection de défaut dû à un dysfonctionnement
-
Déclenchement volontaire
Déclenchement suite à un défaut sur l'installation
Le mécanisme
de commande est positionné sur , ou Trip.
|
Signalisation |
Cause probable |
|---|---|
|
SD |
Déclenchement manuel par :
|
|
SD et SDE |
déclenchement sur défaut électrique, cause inconnue |
Entretien de l'appareil à la suite d'un déclenchement sur défaut électrique
Le déclenchement de la protection n'élimine pas la cause du défaut sur l'équipement aval.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié
et éventuellement réparé l'installation électrique
aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Isolez l'alimentation avant d'inspecter l'appareil électrique en aval de la protection.
Après un court-circuit, effectuez les tâches suivantes :
-
Nettoyez avec soin les traces de fumée noire. Les particules de fumée peuvent conduire l'électricité.
-
Vérifiez les raccordements d'alimentation et les fils de commande.
-
Commandez le disjoncteur au moins cinq fois avec une charge nulle.
Selon le type de défaut, effectuez des inspections de maintenance sur tout ou partie de l'équipement où le défaut s'est produit :
-
Défauts mineurs : Déclenchement par la protection contre les surcharges
Après des réparations, vous devez procéder aux vérifications E, F et G.
-
Défauts graves ou destructeurs :
-
Déclenchement dû à un défaut électrique inconnu
-
Déclenchement par la protection contre les courts-circuits
-
Déclenchement par la protection contre les défauts à la terre
Il convient de prêter une attention particulière pour éviter les défauts à la terre dans les applications photovoltaïques.
Après des réparations, vous devez procéder aux vérifications A, D, E, G et J. Vérifiez le disjoncteur qui s'est déclenché avant de le remettre en service.
-
Si un redémarrage est prioritaire (par exemple, installation de sécurité), la partie défectueuse de l'installation doit être isolée et verrouillée pour réaliser cette maintenance.
DANGER
AVERTISSEMENT