DOCA0186FR-02

Auxiliaires de contrôle

Contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du disjoncteur

Les contacts de contrôle et de signalisation installés hors du boîtier sont destinés à des applications spécifiques. Voir la documentation LVPED221002EN ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV Catalog.

Contacts CAM

Contacts Avancé à la Manœuvre

Installer dans la commande rotative :

  • Les contacts à fermeture avancée (CAF1, CAF2) s'actionnent avant la fermeture des pôles lorsqu'une commande manuelle du disjoncteur est lancée.

  • Le contact inverseur à ouverture avancée (CAO1) s'actionne avant l'ouverture des pôles lorsqu'une commande manuelle du disjoncteur est lancée.

Contacts châssis

Contacts de châssis Embroché(CE) / Débroché (CD)

Installation sur le châssis pour indiquer la position du disjoncteur dans le châssis :

A Contact de position Embroché (CE)

B Contact de position Débroché (CD)

Fonctionnement des contacts Embroché/Débroché du châssis

CE Contact de châssis pour la position Embroché

CD Contact de châssis pour la position Débroché

Déclencheurs voltmétriques

Utilisez des déclencheurs voltmétriques pour déclencher les disjoncteurs délibérément à l'aide d'un signal électrique. Ces dispositifs auxiliaires sont installés dans le boîtier sous la face avant.

Les caractéristiques de ces auxiliaires sont conformes aux recommandations de la norme IEC/EN 60947-2.

MN

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Ce déclencheur voltmétrique :

  • Déclenche le disjoncteur quand la tension est inférieure à 0,35 fois la tension nominale Un. Si la tension est comprise entre 0,35 fois et 0,7 fois la tension nominale Un, le déclenchement est possible, sans être systématique. Au-dessus de 0,7 fois de la tension nominale Un, le déclenchement est impossible.

  • Referme le disjoncteur une fois que la tension a atteint 85 % de la tension nominale.

Utiliser ce type de déclencheur pour des arrêts d'urgence en toute sécurité.

Retardateur

Unité de temporisation pour déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

L'unité de temporisation élimine le déclenchement intempestif d'un déclencheur sur tension insuffisante lors de chutes de tension transitoires durant moins de 200 ms.

Il existe des unités de temporisation réglables et fixes.

MX

Déclencheur shunt MX

Ce déclencheur provoque l'ouverture du disjoncteur lorsque la tension dépasse 0,7 fois la tension nominale Un.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.