DOCA0186FR-02

Dépannage

Introduction

Les opérations de dépannage sont décrites dans les tableaux qui suivent, avec les vérifications ou réparations à effectuer par rapport aux causes probables du dysfonctionnement indiqué. Elles sont classées en différents événements :

  • Déclenchements répétitifs

  • Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande manuelle)

  • Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande électrique)

Déclenchements répétitifs

Signalisation

Cause probable

Vérifications ou réparations

SD

La tension d'alimentation au déclencheur voltmétrique de sous-tension MN est trop faible ou sujette à des variations importantes

Vérifier l'alimentation pour le déclencheur voltmétrique (par exemple, une alimentation de moteurs avec des puissances nominales élevées peut être instable). Dans ce cas, branchez l'appareil sur une alimentation saine ou stabilisée.

Tension d'alimentation appliquée involontairement à un déclencheur shunt MX

Vérifiez que le raccordement de l'appareil est correct par rapport au schéma d'installation.

SD et SDE

Température de fonctionnement trop élevée

Vérifiez la ventilation du tableau et la température dans la pièce.

Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande manuelle)

Le tableau suivant indique les vérifications ou réparations à effectuer par rapport aux causes probables du dysfonctionnement signalé.

Signalisation

Cause probable

Vérifications ou réparations

SD

Déclencheur shunt MX sous tension

Déclencheur voltmétrique de sous-tension MN hors tension

Vérifiez que le raccordement de l'appareil est correct par rapport au schéma d'installation.

OF

Disjoncteur interverrouillé

Vérifiez l'installation et le schéma d'interverrouillage (mécanique ou électrique) pour les deux disjoncteurs.

Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande électrique)

Le tableau suivant indique les vérifications ou réparations à effectuer par rapport aux causes probables du dysfonctionnement signalé.

Signalisation

Cause probable

Vérifications ou réparations

OF

Ordre de fermeture non opérant

Vérifiez la position Auto du sélecteur en face avant du disjoncteur.

Vérifiez aussi :

  • l'alimentation de la commande électrique, la tension moteur,

  • la tension aux bornes du moteur de la commande électrique,

  • le cheminement de l'ordre de fermeture.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.