Configuración del módulo BSCM Modbus SL/ULP
Los siguientes parámetros se pueden configurar en el módulo BSCM Modbus SL/ULP:
-
Dirección Modbus y parámetros Modbus (en modo solo Modbus SL o modo Modbus SL y ULP)
-
Indicadores de mantenimiento
-
Parámetros del mecanismo del motor de comunicación (si están disponibles)
Configuración de la dirección BSCM Modbus
En el modo solo Modbus SL o el modo Modbus SL y ULP, configure la dirección BSCM Modbus con el conmutador rotativo de dirección Modbus en la cara frontal del módulo BSCM Modbus SL/ULP:
-
La posición 0 del conmutador rotativo de dirección Modbus le permite configurar la dirección de BSCM Modbus del 1 al 99 con el software EcoStruxure Power Commission.
-
Las posiciones 1 a D del conmutador rotativo de dirección Modbus corresponden a las direcciones de BSCM Modbus 1 a 13. Si la dirección de BSCM Modbus se configura del 1 al 13 mediante el conmutador rotativo de dirección Modbus, la dirección de BSCM Modbus no se puede establecer con el software EcoStruxure Power Commission.
Configuración de los parámetros BSCM Modbus
Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP se pueden configurar con las siguientes interfaces:
-
El conmutador rotativo de dirección Modbus en el módulo BSCM Modbus SL/ULP
-
El software EcoStruxure Power Commission (EPC)
En la siguiente tabla se indica qué interfaz se puede utilizar para definir cada parámetro:
| Parámetros | Valor | Ajuste de fábrica | Configurar en el módulo BSCM Modbus SL/ULP | Configurar en el software EPC |
|---|---|---|---|---|
|
Bloqueo remoto |
|
Deshabilitado |
– |
✔ |
|
Address (Dirección) |
1–99 |
99 |
✔ (1) |
✔ |
|
Tasa de baudios |
|
19200 |
– |
✔ |
|
Paridad |
|
Par |
– |
✔ |
|
Bit de parada |
|
1 |
– |
✔ |
|
Activación de Modbus SL Auto Go |
|
Habilitado |
– |
✔ |
|
(1) La dirección de Modbus solo se puede establecer de 1 a 13. |
||||
Bloqueo remoto
El usuario puede habilitar o deshabilitar los comandos de control remoto que se envían a través de la red Modbus al módulo BSCM Modbus SL/ULP y el resto de módulos de la IMU. No hay botón de bloqueo físico. Utilice el parámetro de bloqueo remoto disponible en el software EcoStruxure Power Commission.
Para obtener más información, consulte la EcoStruxure Power Commissionayuda en línea de .
Función Modbus SL Auto Go
Si la función Modbus SL Auto Go está habilitada, el módulo BSCM Modbus SL/ULP detecta automáticamente la velocidad y la paridad de la red de comunicación. El algoritmo de detección de velocidad automática prueba las velocidades de transmisión en baudios y las paridades disponibles y detecta automáticamente los parámetros de la red de comunicación Modbus Serial Line. El cliente Modbus debe enviar al menos 36 tramas por la red de comunicación Modbus Serial Line a fin de permitir que el algoritmo de detección de velocidad automática funcione.
El formato de transmisión es binario con un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit de parada en caso de paridad par o impar, o dos bits de parada en caso de no haber paridad.
Si el algoritmo de detección de velocidad automática no detecta los parámetros de la red, se recomienda seguir este procedimiento:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Envíe una solicitud de Leer registro múltiple (código de función 0x03) al servidor con el ID de servidor del módulo BSCM Modbus SL/ULP, en cualquier dirección y para cualquier número de registros. |
|
2 |
Envíe esta solicitud al menos 36 veces. |
Configuración de los indicadores de mantenimiento
Los indicadores de mantenimiento del módulo BSCM Modbus SL/ULP se pueden configurar con:
-
El software EcoStruxure Power Commission
-
La red de comunicación
Configuración del mecanismo del motor de comunicación
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
La reconfiguración del módulo BSCM Modbus SL/ULP solo debe llevarla a cabo el personal eléctrico
cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
De forma predeterminada, el mecanismo del motor de comunicación solo puede restablecerse localmente, y el restablecimiento automático está desactivado. Para autorizar el restablecimiento remoto, el modo de restablecimiento del mecanismo del motor de comunicación se puede configurar con:
-
El software EcoStruxure Power Commission
-
La red de comunicación
-
Activar Restablecimiento incluso si SDE para autorizar el restablecimiento del mecanismo por medio de la red de comunicación, incluso después de un disparo por fallo eléctrico.
-
Activar restablecimiento automático para autorizar el restablecimiento automático después del disparo de MN, la liberación del disparo de MX o el botón push-to-trip.
-
Activar Restablecimiento incluso si SDE y Activar restablecimiento automático para autorizar el restablecimiento automático incluso después de un disparo por fallo eléctrico.
Configuración del módulo BSCM Modbus SL/ULP con el software EPC
Para configurar el módulo BSCM Modbus SL/ULP, utilice un PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission (EPC):
-
En el modo de solo Modbus SL o el modo Modbus SL y ULP, conecte el PC a un puerto RJ45 del hub Modbus SL.
-
En el modo de solo ULP, conecte el PC a Service Interface o al módulo de mantenimiento USB enchufado al conector RJ45 de un módulo ULP enchufado al módulo BSCM Modbus SL/ULP (por ejemplo, la interfaz de comunicación IFM Modbus SL).
Recomendaciones sobre ciberseguridad
ADVERTENCIA |
|---|
|
Riesgo potencial para la disponibilidad, la integridad
y la confidencialidad del sistema
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Para obtener más información, consulte DOCA0122•• MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de ciberseguridad.
ATENCIÓN
ADVERTENCIA