DOCA0186ES-02

Módulo BSCM con referencia comercial LV434205

Introducción

El módulo BSCM con referencia comercial LV434205 se reemplaza por el módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220.

La siguiente tabla muestra las especificaciones para cada módulo BSCM.

Características Módulo BSCM con referencia comercial LV434205 Módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220

Conectividad

Puede comunicarse con un sistema ULP

Puede comunicarse con un sistema ULP y una red de comunicación Modbus

Cable NSX obligatorio

No

Disponibilidad del estado SD

Siempre disponible (con cable NSX)

Disponible si el cable NSX o el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP están conectados

Interfaz de comunicación obligatoria

Interfaz de comunicación IFM o IFE

Actúa como un módulo de interfaz de comunicación

El módulo de control de estado del interruptor BSCM puede utilizarse para enviar los datos siguientes a través de la red de comunicación:

  • Los estados del interruptor automático desde los contactos auxiliares OF, SD y SDE

  • Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme

  • Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos

Utilice el módulo BSCM con interruptores automáticos ComPacT NSX DC equipados en unidades de disparo termomagnéticas e interruptores-desconectores ComPacT NSX DC.

NOTA: El módulo BSCM no se puede instalar en un interruptor automático ComPacT NSX DC EP.

La instalación del módulo BSCM requiere:

  • El cable NSX

  • Preinstalación del mando eléctrico comunicante (si existe)

Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPacT NSX, consulte:

Descripción

Elemento

Soporte de datos

Datos transmitidos

Comentarios

A

Microinterruptores del módulo BSCM

Estado de los contactos OF y SDE

El módulo BSCM ocupa el lugar de los contactos auxiliares en las ranuras OF y SDE.

B

Conector para el cable NSX

Red de comunicación y estado del contacto SD a través del microconmutador en el cable NSX

El cable NSX va en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.

C

Conector para las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 o 7

Red de comunicación

No se usa con interruptores automáticos ComPacT NSX DC.

D

Conector para el mando eléctrico comunicante

Control del mando eléctrico comunicante

Estado del mando eléctrico comunicante

Utilice el conector proporcionado con el mando eléctrico comunicante

Instalación del módulo BSCM

Las ranuras que se utilizan para instalar el módulo BSCM dependen del tipo de interruptor automático.

ComPacT NSX100-250 DC 3P/4P

ComPacT NSX400-630 CC 3P/4P
ComPacT NSX1200 CC 2P

A Módulo BSCM

B Cable NSX

El módulo BSCM no se puede instalar al mismo tiempo que un contacto OF o SDE.

El módulo BSCM se puede instalar in situ.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16046AA ComPacT NSX DC - BSCM.

Conexión del módulo BSCM

Para instalar el módulo BSCM:

  • Conecte el módulo.

  • Conecte los conectores.

Configuración del módulo BSCM

La configuración del módulo BSCM en la red de comunicación no requiere direccionamiento.

Indicación LED en el módulo BSCM

Indicador LED de ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguno

Conflicto

Extraiga el módulo adicional ULP.

Degradado

Sustituya el módulo BSCM en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento.

Discrepancia del hardware no crítica

Sustituya el módulo BSCM en la siguiente operación de mantenimiento

Discrepancia de configuración

Instale las características que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo BSCM

Apagado

Revise la fuente de alimentación

Datos proporcionados por el módulo BSCM

Configuración

Información

Se puede poner a cero

Todos los interruptores automáticos con el módulo BSCM

Recuento del número total de aperturas y cierres del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto OF).

Este contador (totalizador) no se puede poner a cero.

No

Recuento del número total de veces que se abre y se cierra el interruptor automático (recuento de operaciones de contacto OF)(1)

Número máximo de veces que se puede abrir y cerrar el interruptor automático(2)

Recuento del número de disparos por fallo del interruptor automático (recuento de operaciones de contacto SD)(1)

Recuento del número de disparos por fallo eléctrico del interruptor automático (recuento de operaciones de contacto SDE)(1)

Interruptores automáticos con el módulo BSCM y mando eléctrico comunicante

Recuento del número de veces que se abre el mecanismo del motor de comunicación(1)

No

Recuento del número de veces que se cierra el mecanismo del motor de comunicación(1)

Número máximo de veces que se cierra el mecanismo del motor de comunicación(2)

Recuento del número de veces que se reinicia el mecanismo del motor de comunicación(1)

(1) El usuario puede modificar el contenido del contador si, por ejemplo, el módulo BSCM se instala o reemplaza durante la operación.

(2) La superación del umbral provoca una alarma de prioridad media. Para confirmar la alarma, modifique el contenido del contador o el valor del umbral.

Configuración del módulo BSCM

Para configurar el módulo BSCM, utilice un PC que ejecute EcoStruxure Power Commission y que esté conectado a la interfaz de mantenimiento USB.

La interfaz de mantenimiento USB debe estar conectada al conector RJ45 de un módulo ULP (por ejemplo, la interfaz de comunicación IFM Modbus SL).

Con el software EcoStruxure Power Commission, se puede configurar:

  • El número máximo de aperturas y cierres del interruptor automático.

  • El número máximo de cierres del mando eléctrico comunicante.

  • El modo de rearme del mando eléctrico comunicante.

Configuración del rearme del mando eléctrico comunicante

ATENCIÓN
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
La reconfiguración del módulo BSCM (Breaker Status Control Module) solo deberá ser realizada por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

El modo de rearme del mando eléctrico comunicante puede configurarse con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Activar Restablecimiento incluso si SDE para autorizar el restablecimiento del mecanismo por medio de la red de comunicación, incluso después de un disparo por fallo eléctrico.

  • Activar restablecimiento automático para autorizar el restablecimiento automático después del disparo de MN, la liberación del disparo de MX o el botón push-to-trip.

  • Activar Restablecimiento incluso si SDE y Activar restablecimiento automático para autorizar el restablecimiento automático incluso después de un disparo por fallo eléctrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.