Apertura, cierre y rearme de interruptores automáticos con mando eléctrico comunicante
Introducción
El mecanismo del motor de comunicación puede abrir y cerrar un interruptor automático de forma remota, con comandos remotos a través de la red de comunicación.
Para esta función, use un mecanismo del motor de comunicación y un módulo BSCM Modbus SL/ULP.
Conecte el módulo BSCM Modbus SL/ULP a la red de comunicación:
-
Para recibir los comandos de cierre, de apertura y de rearme del interruptor automático.
-
Para transmitir los estados del interruptor automático: O (OFF), I (ON), disparado por SDE.
El esquema para el mecanismo del motor de comunicación en el módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede configurar con el softwareEcoStruxure Power Commission. Debe crearse respetando rigurosamente el esquema del mando eléctrico simplificado.
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
No modifique los esquemas eléctricos del mando eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Funcionamiento manual: abrir, cerrar y rearmar de forma local
El proceso es el mismo que el del mando eléctrico estándar.
Funcionamiento automático: abrir, cerrar y rearmar de forma remota
El proceso es el mismo que el del mando eléctrico estándar.
Rearme después de un disparo por defecto eléctrico
Sin modificar la configuración de fábrica, el restablecimiento después de un disparo por fallo eléctrico solo puede realizarse localmente, como para el mecanismo del motor estándar.
Para los interruptores automáticos con mecanismo del motor de comunicación, es posible autorizar el restablecimiento remoto. El modo de reinicio del mecanismo del motor de comunicación puede configurarse utilizando:
-
Software EcoStruxure Power Commission
-
La red de comunicación
ATENCIÓN