DOCA0186ES-02

Descripción de la parte frontal

Parte frontal con mando rotativo directo

Los controles operativos, los indicadores de operación, los ajustes y los mecanismos de bloqueo del interruptor automático para el mando rotativo directo se encuentran en la parte frontal del interruptor automático.

A Placa frontal

B Mando rotativo directo para apertura, cierre y restablecimiento

C Botón Push-to-trip

D Unidad de disparo (solo interruptor automático)

E Selector de ajuste de la unidad de disparo (solo interruptor automático)

Para obtener más información sobre la configuración e instalación de los mangos rotativos, consulte las siguientes hojas de instrucciones:

  • NNZ4765907 Mando rotativo directo para ComPacT NSX100-250 DC

  • NNZ4766407 Mando rotativo directo para ComPacT NSX400-630 DC

Parte frontal con mando rotativo prolongado

Para interruptores automáticos con un mando rotativo prolongado:

  • Los controles operativos del interruptor automático se encuentran en la placa frontal de la puerta.

  • A los indicadores de operación y los ajustes se puede acceder solamente cuando la puerta está abierta

  • Los mecanismos de bloqueo están en el interruptor automático (opcional) y en la placa frontal de la puerta (puerta cerrada).

Existen dos modelos de mando rotativo prolongado:

  • Mando negro para aplicaciones estándar

  • Mando rojo sobre marco amarillo para aplicaciones de control de la máquina

Puerta del armario abierta Puerta del armario cerrada

A Placa frontal

B Maneta del eje con la puerta abierta

C Botón Push-to-trip

D Unidad de disparo

E Selectores de ajuste de la unidad de disparo

F Mando rotativo prolongado para apertura, cierre y restablecimiento

Para obtener más información sobre la instalación del mando rotativo prolongado, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

    Para obtener más información sobre la instalación de los mangos rotativos prolongados, consulte las siguientes hojas de instrucciones:

    • NNZ4766007 Mando rotativo prolongado para ComPacT NSX100-250 DC

    • NNZ4766507 Mando rotativo prolongado para ComPacT NSX400-630 DC

    Vídeo de demostración de instalación del mando rotativo y los accesorios

    Para obtener más información sobre la instalación de interruptores automáticos ComPacT NSX DC, eche un vistazo al vídeo de instalación de interruptores automáticos ComPacT NSX100–250. Para acceder al video, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/h7ETxmroxiI o copie y pegue el enlace en el navegador web.

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    ¿Le ha resultado útil?