Respuesta a un disparo
Precauciones antes de responder a un disparo
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Identificación de la causa del disparo
Las indicaciones local y remota informan de la posible causa de un disparo.
Las causas son de diferentes tipos:
-
Errores detectados en la instalación
-
Errores detectados debido a un funcionamiento defectuoso
-
Disparos voluntarios
Disparo después de un error de la instalación
El mecanismo de control está
posicionado en o Trip.
|
Indicación |
Posible causa |
|---|---|
|
SD |
Disparo manual mediante:
|
|
SD y SDE |
Disparo por defecto eléctrico, causa desconocida |
Mantenimiento del equipo después de un disparo por defecto eléctrico
El disparo de la protección no elimina el motivo del defecto en el equipo aguas abajo.
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación
eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Aísle la salida antes de inspeccionar el equipo eléctrico aguas abajo de la protección.
Realice las tareas siguientes tras un cortocircuito:
-
Limpiar cuidadosamente las posibles marcas de humo negro. Las partículas de humo pueden ser conductoras de electricidad.
-
Verificar las conexiones de alimentación y los cables de control.
-
Usar el interruptor automático al menos cinco veces en vacío.
Dependiendo del tipo de fallo, realizar inspecciones de mantenimiento en todo el equipo o en la parte de él en la que se produjo el fallo:
-
Defectos menores: disparo por protección contra sobrecarga
Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las comprobaciones E, F y G.
-
Defectos graves o con capacidad destructiva:
-
Disparado por fallo eléctrico desconocido
-
Disparo por protección contra cortocircuito
-
Disparo por protección contra defecto a tierra
Debe prestarse especial cuidado para evitar los defectos dobles a tierra en las aplicaciones fotovoltaicas.
Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las verificaciones A, D, E, G y J. Compruebe el interruptor automático disparado antes de volver a ponerlo en marcha.
-
Si es prioritario un rearranque (por ejemplo, en caso de instalación de seguridad), la parte de la instalación en la que se ha producido el defecto debe aislarse y bloquearse para realizar dicho mantenimiento.
PELIGRO
ADVERTENCIA