DOCA0185FR-01

Disjoncteurs

Introduction

Les schémas sont montrés avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

Les bornes affichées en rouge doivent être raccordées par le client.

Contacts de signalisation

OF Contact de signalisation ON/OFF

SD Contact de signalisation de déclenchement

RD Câblage auxiliaire rouge

YE Câblage auxiliaire jaune

BK Câblage auxiliaire noir

PU Câblage auxiliaire violet

GN Câblage auxiliaire vert

GY Câblage auxiliaire gris

Fonctionnement à distance

MN Déclencheur voltmétrique à manque de tension

MX Déclencheur shunt

OR Câblage auxiliaire orange

BL Câblage auxiliaire bleu

WH Câblage auxiliaire blanc

Module SDx

SDx Module SDx

I1, I2 Entrées numériques

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?