DOCA0185FR-01

Vue d'ensemble des appareils

Description du disjoncteur et de l'interrupteur

A Raccordement d'alimentation (bornier à cage EverLink, bornier à cage EverLink avec prise de tension, borne pour cosses et barres, borne à vis)

B Couvercle du bornier

C Code QR d'information produit

D Maneton

E Cadre montrant le voyant sur l'appareil électrique auxiliaire installé dans l'appareil, par exemple un contact auxiliaire SD

F Caractéristiques et référence du produit, marques de certification et pouvoirs de coupure IEC/EN

G Etiquettes des caractéristiques produit et accessoires

H Bouton de déclenchement

I Plombage du plastron de réglage

J Courbe de déclenchement

K Commande verrou rail DIN

L Bouton de réglage du courant (pour disjoncteur uniquement)

M Cadre montrant le voyant sur l'appareil électrique auxiliaire installé dans l'appareil, par exemple un contact auxiliaire SD

N Indicateur de présence contact MN ou MX

O Plombage du plastron d'accessoire

Description du disjoncteur différentiel (ELCB)

A Raccordement d'alimentation (bornier à cage EverLink, bornier à cage EverLink avec prise de tension, borne pour cosses et barres, borne à vis)

B Couvercle du bornier

C Code QR d'information produit

D Maneton

E Cadre montrant le voyant sur l'appareil électrique auxiliaire installé dans l'appareil, par exemple un contact auxiliaire SD

F Etiquettes des caractéristiques produit et accessoires

G Caractéristiques et référence du produit, marques de certification et pouvoirs de coupure CEI/EN

H Bouton de déclenchement

I Plombage du plastron de réglage

J Déclencheur

K Interrupteur pour isoler l’appareil pendant les tests diélectriques

L Verrou de rail DIN

M Calibre et plage de réglage des protections

N Bouton de test de la protection différentielle

O Signalisation de déclenchement du différentiel

P Cadre montrant le voyant sur l'appareil électrique auxiliaire installé dans l'appareil, par exemple un contact auxiliaire SD

Q Indicateur de présence contact MN ou MX

R Plombage du plastron d'accessoire

Le déclencheur est décrit dans une rubrique spécifique.

Code QR

Lisez le code QR pour obtenir plus d'informations concernant le disjoncteur sur le site Web de Schneider Electric. Pour scanner le QR code, utilisez un smartphone équipé d’une caméra et d’un lecteur de code QR.

Accessoires

Les accessoires disponibles pour le disjoncteur sont les suivants.

A Connecteur de bornes pour cosses et barres

B Bornier à cage EverLink sans prise de tension

C Borne aluminium à vis

D Bornier à cage EverLink avec prise de tension

E Embouts sécables limiteur de couple

F Cache-borne long

G Séparateurs de phases

H Ecran d'isolement arrière

I Déclencheur voltmétrique MN ou MX

J Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN précâblé

K Déclencheur shunt MX précâblé

L Contact auxiliaire OF ou SD

M Contact auxiliaire OF précâblé

N Contact auxiliaire SD précâblé

O Auxiliaire de signalisation sans fil

P Commande rotative latérale (droite ou gauche)

Q Commande rotative prolongée

R Poignée d'axe porte ouverte

S Commande rotative directe

T Module SDx (pour disjoncteur différentiel uniquement)

U PowerTag Energy F160

V Verrouillage amovible de maneton (fermé seulement)

W Verrouillage fixe de maneton (ouvert et fermé)

X Verrouillage fixe de maneton (fermé seulement)

Y Epanouisseurs

Accessoires de plombage

Les accessoires de plombage suivants contribuent à empêcher toute modification du disjoncteur sans autorisation.

Type de plombage

Permet d'empêcher

Image du plombage pour disjoncteur

Image du plombage pour disjoncteur différentiel

Plombage du plastron

  • Dépose du plastron avant

  • Accès aux auxiliaires

Plombage de cache-borne long

  • Accès aux raccordements de puissance (permet d'éviter tout contact direct)

  • Démontage du disjoncteur

Plombage des réglages

  • Accès aux réglages

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.