Ouverture, fermeture, réarmement et essai du disjoncteur
Ouverture et fermeture avec la commande rotative prolongée avant
Réarmement avec la commande rotative prolongée avant après un déclenchement
Lorsque le disjoncteur se déclenche, la commande rotative passe de la position I (ON) à la position Trip.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement
vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique
aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le déclenchement du disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut détecté sur l’appareillage électrique en aval.
Pour réarmer le disjoncteur après un déclenchement causé par un défaut électrique, procédez comme suit.
|
Étape |
Action |
Position |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Tournez la commande de la position Trip vers la position O (OFF). Le disjoncteur est ouvert. |
O (OFF) | |
|
2 |
– |
O (OFF) | |
|
3 |
– |
O (OFF) | |
|
4 |
Nettoyez et testez l'appareillage en aval et le disjoncteur. |
– |
O (OFF) |
|
5 |
Tournez la commande de la position O (OFF) vers la position I (ON). Le disjoncteur est fermé. |
I (ON) | |
Test du mécanisme de déclenchement
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de disjoncteur ne doivent être effectués
que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :
-
Opérations perturbatrices
-
Activation d'alarmes appropriées
-
Déclenchement d'actions indésirables
Par exemple, le déclenchement du disjoncteur avec le bouton de déclenchement peut signaler des défauts ou des actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).
Il n'y a aucun bouton push-to-trip sur la porte d'un disjoncteur à commande rotative prolongée avant. Pour vérifier le mécanisme de déclenchement, la porte doit être ouverte.
Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit.
AVERTISSEMENT
ATTENTION