DOCA0185FR-01

Auxiliaire de signalisation sans fil

Introduction

L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit des informations en local et à distance concernant l'état du disjoncteur.

La position de l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'intérieur du boîtier, et le réglage de la passerelle ou du serveur de tableau, déterminent sa fonction. L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit à distance les informations suivantes :

Position de l'auxiliaire de signalisation sans fil Informations fournies

Emplacement OF

Etat d'ouverture/fermeture du disjoncteur

Emplacement SD

Signalement d'un déclenchement

Dans l'emplacement SD, l'auxiliaire de signalisation sans fil peut être configuré pour indiquer un déclenchement du disjoncteur localement. Le voyant d'état clignote en orange pendant huit heures.

L'auxiliaire de signalisation sans fil doit être apparié à une passerelle ou à un serveur de tableau.

L'auxiliaire de signalisation sans fil est alimenté par une pile interne. Il envoie une notification quand la pile doit être remplacée.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NNZ8881001 Auxiliaire de signalisation sans fil - Instruction de service

Description

A Cache de la pile

B Actionneur

C Bouton de réinitialisation

D Voyant d'état

E Etiquette avec partie adhésive détachable portant un code QR et l'adresse RF-Id, utilisable pendant la mise en service.

F Code QR pour accéder aux informations de l'appareil, y compris l'adresse RF-Id.

Bouton de réarmement

Le bouton de réarmement permet :

  • d'accéder au mode réglage pour définir le mode voyant ;

  • d'apparier ou de désapparier l'auxiliaire de signalisation sans fil.

Voyant d'état

Le voyant d'état de l'auxiliaire de signalisation sans fil fournit les informations suivantes :

  • Indications pour les étapes de mise en service et de maintenance

  • Etat de la communication entre l'auxiliaire de signalisation sans fil et la passerelle ou le serveur de tableau

  • Etat de l'auxiliaire de signalisation sans fil

  • Indication du déclenchement du disjoncteur (avec le mode voyant allumé)

Voyant d'état

Description

Action

Auxiliaire de signalisation sans fil éteint ou non communiquant avec la passerelle ou le serveur de tableau.

Aucune

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement, recherchant une passerelle ou un serveur de tableau.

Attendez que la passerelle ou le serveur de tableau soit identifié.

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode identification.

Attendez que l'auxiliaire de signalisation sans fil soit détecté sur le réseau.

Auxiliaire de signalisation sans fil en communication. Un clignotement vert à chaque trame envoyée.

Aucune

Perte ponctuelle de la communication avec la passerelle ou le serveur de tableau. Un clignotement rouge à chaque trame perdue.

Vérifiez les paramètres de communication avec la passerelle ou le serveur de tableau.

Aucune communication avec la passerelle ou le serveur de tableau.

Vérifiez les paramètres de communication avec la passerelle ou le serveur de tableau.

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode réglage, avec le mode voyant désactivé.

Activez le mode voyant en appuyant sur le bouton Reset.

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode réglage, avec le mode voyant activé.

Désactivez le mode voyant en appuyant trois fois sur le bouton Reset en moins de deux secondes.

Indication de déclenchement lorsque l'auxiliaire de signalisation sans fil est dans l'emplacement SD et configuré en mode voyant allumé

Vérifiez la cause du déclenchement.

Clignote uniquement lorsque l'actionneur est activé

Pile déchargée Trois clignotements rouges chaque fois que l'auxiliaire de signalisation sans fil s’active.

Changez la pile.

Mise en service

Mettez en service l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du serveur de tableau.

NOTE: L'auxiliaire de signalisation sans fil peut être mis en service lorsque l'appareil est hors tension. Avant de procéder à l'appariement, assurez-vous que la passerelle ou le serveur de tableau a la dernière version disponible du firmware. Consultez le guide d'utilisation de la passerelle concernée.

Étape

Action

1

Mettez l'auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement de l'une des façons suivantes :

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil n'est pas installé dans l'appareil, appuyez sur le bouton Reset ou sur l'actionneur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'appareil sans capot avant, appuyez sur le bouton Reset.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement OF, modifiez l'état de l'appareil en l'ouvrant ou en le fermant.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SD, appuyez sur le bouton push-to-trip.

NOTE: L'appareil doit être fermé lorsque vous appuyez sur le bouton push-to-trip.

Résultat : Le voyant d'état clignote en orange. L'auxiliaire de signalisation sans fil reste en mode appariement pendant trois minutes.

2

Appariez la passerelle ou le serveur de tableau à l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du serveur de tableau.

Résultat : Le voyant d'état clignote en vert pour indiquer que l'auxiliaire est apparié.

3

Configurez l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du serveur de tableau.

Modification du canal de radiofréquence

Pour changer le canal de radiofréquence utilisé par la passerelle ou le serveur de tableau pour communiquer :

Étape

Action

1

Réveillez l'auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement de l'une des manières suivantes :

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil n'est pas installé dans l'appareil, appuyez sur le bouton Reset ou sur l'actionneur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'appareil sans capot avant, appuyez sur le bouton Reset.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement OF, modifiez l'état de l'appareil en l'ouvrant ou en le fermant.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SD, appuyez sur le bouton push-to-trip.

NOTE: L'appareil doit être fermé lorsque vous appuyez sur le bouton push-to-trip.

Résultat : L'auxiliaire de signalisation sans fil s'active et est prêt à être configuré pendant trois minutes.

2

Modifiez le canal de radiofréquence utilisé par la passerelle ou le serveur de tableau pour communiquer avec l'auxiliaire de signalisation sans fil, à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du serveur de tableau.

Résultat : Le voyant d'état clignote en vert pour indiquer que l'auxiliaire communique avec la passerelle ou le serveur de tableau.

Réglage du mode voyant

Réglez le mode voyant de l'auxiliaire de signalisation sans fil sur Activé pour indiquer un déclenchement local lorsque l'auxiliaire est installé dans l'emplacement SD. Le mode voyant est réglé en usine sur Désactivé.

Procédez comme suit pour changer le mode voyant.

Étape

Action

1

Appuyez sur le bouton Reset à l'aide de l'outil fourni.

Résultat : L'auxiliaire de signalisation sans fil se réveille.

2

Appuyez trois fois sur le bouton Reset en moins de deux secondes.

Résultat : L'auxiliaire de signalisation sans fil est en mode réglage. Le voyant d'état clignote trois fois toutes les deux secondes si le mode voyant est désactivé ou six fois toutes les deux secondes si le mode voyant est activé.

3

Appuyez une fois sur le bouton Reset pour faire passer le mode voyant de Désactivé à Activé ou de Activé à Désactivé.

4

Pour quitter le mode réglage, appuyez sur le bouton Reset pendant trois secondes.

NOTE: Si le bouton Reset n'est pas enfoncé, l'auxiliaire de signalisation sans fil quitte le mode réglage au bout de deux minutes.

Remplacement de la pile interne

L'auxiliaire de signalisation sans fil envoie une notification six mois avant que la pile ne doive être remplacée.

Utilisez une batterie Murata CR1632 pour remplacer la batterie interne.

Procédez comme suit pour remplacer la pile interne.

Étape

Action

1

Retirez l'auxiliaire de signalisation sans fil de son emplacement. Reportez-vous à l'instruction de service de l'auxiliaire de signalisation sans fil NNZ881001.

2

Appuyez sur le loquet mobile du cache de la pile.

3

Retirez le cache de la pile.

4

Retirez la pile et recyclez-la.

5

Appuyez sur le bouton Reset à l'aide de l'outil fourni.

6

Insérez la nouvelle pile conformément aux instructions indiquées dans le compartiment de la pile.

7

Replacez le cache et verrouillez-le.

8

Réinstallez l'auxiliaire de signalisation sans fil dans son emplacement.

9

Replacez le capot avant du disjoncteur.

Remplacement de l'auxiliaire de signalisation sans fil

Avant de remplacer l'auxiliaire de signalisation sans fil, procédez comme suit pour le désapparier et le supprimer dans le logiciel EcoStruxure Power Commission ou sur les pages Web de la passerelle ou du serveur de tableau.

Étape

Action

1

Retirez l'auxiliaire de signalisation sans fil de son emplacement. Consultez le document Auxiliaire de signalisation sans fil - Instruction de service.

2

Désappariez l'auxiliaire de signalisation sans fil en appuyant sur le bouton Reset pendant au moins trois secondes. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission ou les pages Web de la passerelle ou du serveur de tableau.

3

Installez le nouvel auxiliaire de signalisation sans fil dans son emplacement.

4

Appariez l'auxiliaire de signalisation sans fil en suivant la procédure décrite dans la section Mise en service.

5

Replacez le capot avant du disjoncteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.