DOCA0185FR-01

Ouverture, fermeture, réarmement et essai du disjoncteur

Ouverture et fermeture avec la commande rotative directe

Tâche

Action

Ouvrir le disjoncteur

Tournez la commande rotative de la position I (ON) vers la position O (OFF).

Fermer le disjoncteur

Tournez la commande rotative de la position O (OFF) vers la position I (ON).

Réarmement avec la commande rotative directe après un déclenchement

Lorsque le disjoncteur se déclenche, la commande rotative passe de la position I (ON) à la position Trip.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le déclenchement du disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut détecté sur l’appareillage électrique en aval.

Pour réarmer le disjoncteur après un déclenchement causé par un défaut électrique, procédez comme suit.

Étape

Action

Position

1

Tournez la commande rotative de la position Trip vers la position O (OFF).

Le disjoncteur est réarmé et ouvert.

O (OFF)

2

Prenez les mesures appropriées pour vous protéger.

O (OFF)

3

Recherchez la cause du défaut détecté.

O (OFF)

4

Nettoyez et testez l'appareillage en aval et le disjoncteur.

O (OFF)

5

Tournez la commande rotative de la position O (OFF) vers la position I (ON).

Le disjoncteur est fermé.

I (ON)

Test du mécanisme de déclenchement

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de disjoncteur ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :

  • Opérations perturbatrices

  • Activation d'alarmes appropriées

  • Déclenchement d'actions indésirables

Par exemple, le déclenchement du disjoncteur avec le bouton de déclenchement peut signaler des défauts ou des actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).

Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit.

Étape

Action

Position

1

Tournez la commande rotative de la position O (OFF) vers la position I (ON).

Le disjoncteur est fermé.

I (ON)

2

Appuyez sur le bouton Trip.

Le commande passe de la position I (ON) à la position Trip. Le disjoncteur est déclenché.

Trip

3

Tournez la commande rotative de la position Trip vers la position O (OFF).

Le disjoncteur est réarmé.

O (OFF)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.