DOCA0185FR-01

Description

Face avant

Les commandes, les indicateurs et le mécanisme de verrouillage sont situés sur les parties suivantes du disjoncteur :

  • La commande de fonctionnement se trouve sur la plaque latérale.

  • Les indicateurs de fonctionnement se trouvent sur le disjoncteur et la plaque latérale.

  • Le mécanisme de verrouillage se trouve sur la plaque latérale.

La figure suivante montre les commandes et les indicateurs pour un disjoncteur à commande rotative latérale. Pour plus d'informations sur les autres éléments de la face avant, consultez la description générale.

A Commande rotative latérale

B Caractéristiques et référence du produit

C Code QR

D Bouton de déclenchement

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez la notice suivante sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4765107 Commande rotative latérale 3P/4P - Instruction de service

Identification de l'appareil

Les informations concernant le disjoncteur figurent sur l'étiquette de caractéristiques et de référence du produit.

Code QR

Lisez le code QR pour obtenir plus d'informations concernant le disjoncteur sur le site web Schneider Electric. Pour scanner le QR code, utilisez un smartphone équipé d’une caméra et d’un lecteur de QR code.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.