DOCA0185FR-01

Verrouillage du disjoncteur

Options de verrouillage du maneton standard

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Le verrouillage du maneton en position I (ON) ne désactive pas le disjoncteur. Si un défaut électrique est détecté, le disjoncteur se déclenche. Lorsque le maneton n'est pas verrouillé, il passe en (déclenchement). Pour remettre le disjoncteur en service, réarmez-le.

Les accessoires suivants permettent de verrouiller le maneton :

Position verrouillée Type de verrou Caractéristiques du verrouillage Image du verrou

O (OFF)

Fixe : l'appareil ne peut pas être retiré.

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre 4-8 mm (3/16-5/16 in)

O (OFF)

Amovible : l'appareil peut être retiré.

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) ou O (OFF)

Fixe : l'appareil ne peut pas être retiré.

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Verrouillé en position I (ON).

Verrouillé en position O (OFF).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.