DOCA0185FR-01

Description

Face avant

Les commandes, les indicateurs et le mécanisme de verrouillage sont situés sur les parties suivantes du disjoncteur :

  • La commande de fonctionnement se trouve sur la porte de l'armoire.

  • Les indicateurs de fonctionnement se trouvent sur le disjoncteur et la plaque de la porte.

  • Le mécanisme de verrouillage se trouve sur le disjoncteur (porte ouverte) ou la plaque de la porte (porte fermée).

Pour commander le disjoncteur lorsque la porte est ouverte, utilisez une poignée d'axe porte ouverte (accessoire disponible en option).

Les figures suivantes montrent les commandes et indicateurs d'un disjoncteur avec une commande rotative prolongée à l'avant. Pour plus d'informations sur les autres éléments de la face avant, consultez la description générale.

Porte d'armoire ouverte

Porte d'armoire fermée

A Caractéristiques et référence du produit

B Poignée d'axe porte ouverte

C Code QR

D Bouton de déclenchement

E Actionneur de porte

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez la notice suivante sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4765007 Commande rotative prolongée - Instruction de service

Vidéo pour l'installation de la commande rotative prolongée

Pour accéder à une vidéo de démonstration concernant l'installation d'une commande rotative prolongée sur un disjoncteur ComPacT NSXm, cliquez sur le lien https://youtu.be/XenKQ_Z1_jY, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.

Identification de l'appareil

Les informations concernant le disjoncteur figurent sur l'étiquette de caractéristiques et de référence du produit.

Code QR

Lisez le code QR pour obtenir plus d'informations concernant le disjoncteur sur le site web Schneider Electric. Pour scanner le QR code, utilisez un smartphone équipé d’une caméra et d’un lecteur de QR code.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.