DOCA0185FR-01

Verrouillage du disjoncteur

Options de verrouillage avec la commande rotative directe

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La commande rotative directe propose les options de verrouillage suivantes :

  • Bloquer l'ouverture de la porte si elle a été verrouillée lors de l'installation

  • Bloquer la manœuvre de la commande rotative

La commande peut être verrouillée en position O (OFF) ou I (ON).

Aucune installation n'est nécessaire pour verrouiller la commande en position O (OFF).

Pour pouvoir verrouiller la commande rotative en position I (ON), son bloc doit être démonté et sa configuration physique doit être modifiée. En général, cette opération s'effectue lors de l'installation. Pour plus d'informations sur la configuration physique de la commande en vue d'un verrouillage en position I (ON), consultez l'instruction de service appropriée.

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas le disjoncteur. Si un défaut électrique est détecté, le disjoncteur se déclenche quand même. Lorsque la commande rotative n'est pas verrouillée, elle passe en position Trip.

Position de verrouillage

Type de verrou

Caractéristiques du verrouillage

Image du verrou

O (OFF)

Verrouillage à cadenas standard

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre : 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) ou O (OFF)

Verrouillage après modification de la commande rotative pendant l'installation

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre : 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Mise en place de cadenas dans la commande

Étape

Action

Commentaire

1

Lorsque la commande est en position O (OFF) ou I (ON), tournez le bouton comme indiqué sur la figure, jusqu'à ouvrir la fente.

2

Insérez les cadenas dans la fente.

Contournement du verrouillage de porte

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Seul un personnel qualifié doit effectuer le contournement du verrouillage de la porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

S'il a été activé lors de l'installation, le verrouillage entre la porte et le disjoncteur vous permet de n'ouvrir la porte que lorsque le disjoncteur est ouvert et que la commande rotative est en position O (OFF).

Lorsque la commande rotative est en position I (ON) ou Trip, le verrouillage de porte vous empêche d'ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, vous devez mettre la commande rotative en position O (OFF).

Exceptionnellement, un électricien qualifié peut suivre la procédure ci-dessous pour ouvrir la porte alors que la commande rotative est en position I (ON) ou Trip :

Étape

Action

1

Avec un tournevis, tournez la vis de verrouillage de 10 à 15 degrés, puis maintenez le tournevis en place.

2

Tout en maintenant le tournevis en place, ouvrez la porte puis relâchez la vis de verrouillage.

Pour refermer la porte, tournez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre de 10 à 15 degrés à l'aide d'un tournevis. Tout en maintenant le tournevis en place, fermez la porte puis relâchez la vis de verrouillage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.