DOCA0185FR-01

Verrouillage du disjoncteur

Options de verrouillage avec une commande rotative latérale

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La commande rotative latérale offre un mécanisme de verrouillage qui empêche de la manœuvrer.

La commande peut être verrouillée en position O (OFF) ou, si l'actionneur latéral noir est présent, en position I (ON).

Aucune installation n'est nécessaire pour verrouiller la commande en position O (OFF).

Pour pouvoir verrouiller la commande en position I (ON), l'actionneur latéral doit être démonté et la configuration physique de la commande doit être modifiée. En général, cette opération s'effectue lors de l'installation. Pour plus d'informations sur la configuration physique de la commande en vue d'un verrouillage en position I (ON), consultez l'instruction de service appropriée.

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas le disjoncteur. Si un défaut est détecté, le circuit se déclenche quand même. Lorsque la commande rotative n'est pas verrouillée, elle passe en position Trip.

Position de verrouillage

Type de verrou

Caractéristiques du verrouillage

Image du verrou

O (OFF)

Verrouillage à cadenas standard

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre : 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) ou O (OFF)
(Actionneur latéral noir uniquement)

Verrouillage après modification de l'actionneur latéral pendant l'installation

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre : 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Mise en place de cadenas dans la commande

Étape

Action

Commentaire

1

Lorsque la commande est en position O (OFF) ou I (ON), tirez sur le plastron de la commande jusqu'à entendre un déclic.

Un espace s'ouvre entre la commande et le plastron.

2

Insérez les cadenas dans cet espace.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.