DOCA0185FR-01

Contacts de signalisation

Introduction

Les contacts de signalisation fournissent des informations à distance sur l'état du disjoncteur. La position du contact de signalisation à l'intérieur du boîtier détermine sa fonction. Lorsqu'un contact de signalisation est présent, un indicateur vert est présent sur la face avant du disjoncteur. Les contacts de signalisation fournissent à distance les informations suivantes :

Position du contact de signalisation

Informations fournies

Emplacement OF

Etat d'ouverture/fermeture du disjoncteur

Emplacement SD

Signalement d'un déclenchement

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : EAV91204 Contacts de signalisation OF/SD - Instruction de service

Vidéo pour l'installation des contacts de signalisation

Pour accéder à une vidéo de démonstration sur l'installation des contacts de signalisation dans un disjoncteur ComPacT NSXm, cliquez sur le lien https://youtu.be/2agHMEtGFhk, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.

Caractéristiques

Les contacts utilisés pour la signalisation sont des contacts inverseurs à point commun.

C(1) Commun

NC(2) Contact normalement fermé. Le contact NC est normalement fermé lorsque le disjoncteur est en position O (OFF).

NO(4) Contact normalement ouvert. Le contact NO est normalement ouvert lorsque le disjoncteur est en position O (OFF).

Nom

Définition

Contact de signalisation d'ouverture/fermeture OF

Le contact OF signale l'état du disjoncteur, (I (ON) ou O (OFF)/Déclenchement).

Inverseur

  • O (OFF) à I (ON)

  • I (ON) à O (OFF)

  • I (ON) à Déclenchement

Contact de signalisation de déclenchement SD

le contact SD indique que le disjoncteur s'est déclenché dû à :

  • Actionnement du bouton de déclenchement

  • La commande du déclencheur shunt MX ou du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  • Un défaut électrique détecté par la protection

Inverseur

  • I (ON) à Déclenchement

  • Déclenchement à O (OFF)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.