DOCA0185ES-01

Interruptores diferenciales: protección termomagnética y de diferencial

Introducción

Los interruptores diferenciales ofrecen las siguientes funciones de protección:

  • Protección largo retardo contra sobrecarga con un disparo ajustable Ir y un retardo no ajustable tr.

  • Protección corto retardo contra cortocircuitos con un disparo ajustable Isd y un retardo no ajustable tsd.

  • Protección de instantáneo contra cortocircuitos, con un disparo fijo Ii.

  • Protección del neutro contra sobrecarga y cortocircuitos.

  • Protección de diferencial, contra corriente residual de baja intensidad, con un disparo ajustable IΔn y un retardo ajustable Δt.

En las figuras siguientes se muestran las curvas de disparo:

Descripción de la unidad de control

Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal de la unidad de control o se puede acceder a ellos después de abrir las tapas de protección.

A Ajuste de disparo de protección largo retardo (Ir)

B Ajuste de disparo de protección de diferencial (IΔn)

C Ajuste de retardo de protección de diferencial (Δt)

D Precinto de la tapa de configuración

E Conmutador para aislar el dispositivo durante las pruebas dieléctricas

F Curva de disparo y disparo instantáneo (Ii)

G Ajuste de disparo de protección corto retardo (Isd)

H Puerto de prueba

I Indicadores LED de señalización

J Ajuste de protección del neutro (sólo dispositivo 4P)

Indicadores LED de señalización

Los LED de señalización situados en la parte delantera indican el estado de funcionamiento de la unidad de control.

LED de señalización

Descripción

LED READY verde

Parpadea lentamente cuando las funciones de protección estándar de la unidad de control electrónica están operativas.

LED de prealarma de sobrecarga naranja

Encendido fijo cuando I > 90 % Ir.

LED de alarma de sobrecarga rojo

Encendido fijo cuando I > 105 % Ir

Ajuste de la protección largo retardo

El disparo Ir de la protección de largo retardo se ajusta mediante un regulador de ajuste.

El rango de disparo de protección de larga duración es de 1,05-1,20 Ir, de acuerdo con la norma IEC/EN 60947-2.

Calibre In (A)

Valores de preajuste de Ir (A) en función del calibre In y de la posición del regulador

25

10

11

12

14

16

18

20

22

25

50

20

22

25

28

32

36

40

45

50

100

40

45

50

56

63

70

80

90

100

160

63

70

80

90

100

115

130

145

160

La temporización tr de la protección largo retardo no es ajustable.

La tabla siguiente indica el valor de la temporización tr de la protección largo retardo (en segundos) en función de la corriente de sobrecarga (en múltiplos de Ir).

a 1,5 Ir

a 6 Ir

a 7,2 Ir

tr = 200 s

tr = 8 s

tr = 5 s

El rango de precisión es de -20%/+0%.

Memoria térmica

La unidad de control integra la función de memoria térmica que garantiza el enfriamiento de los conductores incluso después del disparo. La duración del enfriamiento es de 20 min antes o después del disparo.

Ajuste de la protección de corto retardo

El disparo Isd de la protección de corto retardo se ajusta mediante un regulador de ajuste.

El valor de ajuste se expresa en múltiplos de Ir.

Paso

Acción

1

Ajuste la protección largo retardo en primer lugar: el ajuste del umbral de disparo es Ir.

2

Gire el regulador de ajuste de Isd al valor necesario.

El valor de Isd se puede ajustar de 1,5 Ir a 10 Ir.

3

Isd = ajuste Isd x Ir.

El rango de precisión es de +/-15%.

La temporización tsd de la protección corto retardo no es ajustable:

  • Tiempo sin disparo: 20 ms

  • Tiempo máximo de corte: 80 ms

Ejemplo de ajuste de la protección corto retardo

Ajuste del disparo Isd de la protección corto retardo en 500 A en un interruptor diferencial con un valor nominal (In) de 160 A (consulte el siguiente esquema).

Paso

Acción

1

El ajuste del umbral de disparo Ir para la protección largo retardo es igual a 100 A.

2

Cálculo del ajuste:

Isd/Ir = 500/100 = 5

Sitúe el regulador de ajuste Isd en el ajuste 5.

3

Isd se ajusta en 5 × 100 A (= 500 A).

Ajuste de la protección de instantáneo

El disparo Ii y la temporización de la protección de instantáneo no son ajustables.

La tabla siguiente muestra el valor del disparo Ii (en amperios) y una temporización (en milisegundos) para la protección de instantáneo de acuerdo con el calibre In:

Calibre In (A)

25

50

100

160

Disparo Ii (A)

375

750

1500

2000

Tiempo sin disparo (ms)

10

10

10

5

El rango de precisión del disparo es de +/-15%.

El tiempo máximo de corte es de 50 ms para I > 1.5 Ii

Ajuste de la protección del neutro (sólo 4P)

El regulador de ajuste del neutro permite elegir entre dos o tres valores para el disparo de las protecciones largo retardo y corto retardo del neutro.

NOTA: Para acceder al regulador de ajuste del neutro, abra la tapa de accesorios del ELCB desatornillando los dos tornillos frontales.

La siguiente tabla indica los valores de disparo de la protección largo retardo del neutro (en múltiplos de Ir) y de la protección corto retardo del neutro (en múltiplos de Isd) en función de la posición del regulador:

Calibre In (A)

Regulador

Ajuste

Valor de ajuste de largo retardo

Valor de ajuste de corto retardo

25-50

OFF (4P 3D)

100% (4P 4D)

Ir

Isd

100-160

OFF (4P 3D)

50% (4P 3R + N/2)

Ir/2

Isd/2

100% (4P 4D)

Ir

Isd

La temporización de las protecciones de largo y corto retardo del neutro es la misma que para las fases.

Principio de funcionamiento de la protección de diferencial

La protección de diferencial es de tiempo definido. El umbral de protección de diferencial IΔn establece el nivel de diferencial en el que se disparará el interruptor automático cuando se alcance el retardo de protección de diferencial Δt.

Ajuste de la protección de diferencial

La protección de diferencial IΔn se ajusta mediante un regulador de ajuste.

La siguiente tabla indica el valor de disparo IΔn de la protección de diferencial según el tipo definido en la norma IEC/EN 60947-2, Anexo B:

Tipo de diferencial

Disparo IΔn

A(1)

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

1 A

CA(2)

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

1 A

3 A

5 A

(1) Interruptores automáticos de corriente residual que proporcionan protección adicional al tipo CA, ya que son sensibles a la CA y a la CC pulsante. El disparo se garantiza para corrientes residuales alternas sinusoidales y también para CC residual pulsante, tanto si se aplican de repente como si aumentan lentamente.

(2) Interruptores automáticos de corriente residual sensibles a CA y apropiados para la mayoría de las aplicaciones domésticas y comerciales. El disparo se garantiza para corrientes alternas sinusoidales, tanto si se aplican de repente como si aumentan lentamente.

Ajuste de la temporización de la protección de diferencial

La temporización de la protección de diferencial se ajusta mediante un regulador de ajuste.

Cuando IΔn se ajusta en 30 mA, la temporización tiene un valor fijo de Δt = 0 s (disparo instantáneo).

Cuando IΔn se ajusta en un valor superior a 30 mA, la temporización Δt se puede ajustar en los valores siguientes:

  • 0 ms

  • 60 ms

  • 150 ms

  • 500 ms

  • 1 segundo

Prueba de la protección de diferencial

La protección de diferencial se debe probar periódicamente utilizando el botón de prueba (T). Al pulsar el botón de prueba se simula una corriente de fuga real que pasa a través del toroide, y el dispositivo se dispara.

ATENCIÓN
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de los interruptores automáticos sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Al probar la función de protección de diferencial, adopte precauciones contra:

  • Interrupciones del funcionamiento

  • Activación de alarmas inapropiadas

  • Provocación de acciones no deseadas

Siga estos pasos para probar la protección de diferencial de un interruptor diferencial (por ejemplo, con un mando maneta).

Paso

Acción

1

Alimente el interruptor diferencial: 200 V CA ≤ VL-L ≤ 440 V CA.

2

Empuje el mando maneta desde la posición O (OFF) hasta la posición I (ON).

El interruptor automático está cerrado.

3

Pulse el botón T: el interruptor diferencial se dispara y la indicación de disparo por diferencial se ilumina.

NOTA: Si el interruptor diferencial no se dispara:
  1. Compruebe que el interruptor diferencial esté alimentado (consulte el paso 1).

  2. Si el interruptor diferencial está debidamente alimentado y no se ha disparado, sustitúyalo.

4

Empuje el mando maneta desde la posición (disparo) hasta la posición O (OFF).

La indicación de disparo por diferencial:

  • se mantiene encendida si el interruptor diferencial está energizado aguas arriba.

  • se apaga si el interruptor diferencial está energizado aguas abajo.

5

Empuje el mando maneta desde la posición O (OFF) hasta la posición I (ON).

La indicación de disparo por diferencial se apaga (si el interruptor diferencial está energizado aguas arriba).

El interruptor automático está cerrado.

NOTA: Probar la protección de diferencial a intervalos regulares. Schneider Electric recomienda que la prueba se lleve a cabo:
  • Cada tres meses en caso de ausencia de normativa local.

  • Una vez al mes para dispositivos en entornos corrosivos, polvorientos u hostiles.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.