DOCA0185ES-01

Apertura, cierre, restablecimiento y prueba del interruptor automático

Apertura y cierre con el mando rotativo directo

Tarea

Acción

Abra el interruptor automático

Gire el mando rotativo de la posición I (ON) a la posición O (OFF).

Cierre el interruptor automático

Gire el mando rotativo de la posición O (OFF) a la posición I (ON).

Restablecimiento con el mando rotativo directo tras un disparo

Cuando el interruptor automático se dispara, el mando rotativo se mueve de la posición I (ON) a la posición Trip.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El disparo de un interruptor automático no elimina la causa del defecto detectado en la instalación eléctrica aguas abajo.

Siga estos pasos para rearmar el interruptor automático tras un disparo ocasionado por un fallo eléctrico.

Paso

Acción

Posición

1

Gire el mando rotativo de la posición Trip a la posición O (OFF).

El interruptor automático se restablece y se abre.

O (OFF)

2

Protéjase adecuadamente.

O (OFF)

3

Busque el motivo del fallo detectado.

O (OFF)

4

Limpie y pruebe la instalación aguas abajo y el interruptor automático.

O (OFF)

5

Gire el mando rotativo de la posición O (OFF) a la posición I (ON).

El interruptor automático está cerrado.

I (ON)

Prueba del mecanismo de disparo

ATENCIÓN
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de los interruptores automáticos sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Cuando pruebe el mecanismo de disparo, adopte precauciones contra:

  • Interrupciones del funcionamiento

  • Activación de alarmas inapropiadas

  • Provocación de acciones no deseadas

Por ejemplo, el disparo del interruptor automático con el botón de disparo puede provocar indicaciones de fallos o acciones correctivas inapropiadas (como cambiar a una fuente de alimentación alternativa).

Siga estos pasos para probar el mecanismo de disparo.

Paso

Acción

Posición

1

Gire el mando rotativo de la posición O (OFF) a la posición I (ON).

El interruptor automático está cerrado.

I (ON)

2

Pulse el botón Trip.

La maneta se mueve de la posición I (ON) a la posición Disparo. El interruptor automático está disparado.

Disparo

3

Gire el mando rotativo de la posición Trip a la posición O (OFF).

El interruptor automático está restablecido.

O (OFF)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.