DOCA0185ES-01

Bloqueo del interruptor automático

Opciones de bloqueo con un mando rotativo lateral

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando del interruptor automático esté bloqueado en la posición (O) OFF, use siempre un dispositivo sensor de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación esté desactivada antes de trabajar en el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El mando rotativo lateral ofrece una opción de bloqueo para impedir el uso del mando rotativo.

El mando se puede bloquear en la posición O (OFF) o, en el caso del mando lateral negro, en la posición I (ON).

No se necesita configuración para bloquear el mando en la posición O (OFF).

Antes de poder bloquear la maneta en la posición I (ON), es necesario desmontar el mando lateral y cambiar la configuración física de la maneta. Normalmente, este procedimiento se realiza durante la instalación. Consulte la I (ON)hoja de instrucciones correspondiente para obtener información acerca de cómo configurar la maneta para bloquearla en la posición .

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no desactiva el interruptor automático. Si hay un fallo, el interruptor automático se disparará igualmente. Cuando se desbloquea el mando rotativo, se mueve a la posición Trip.

Posición de bloqueo

Tipo de bloqueo

Características del bloqueo

Imagen del bloqueo

O (OFF)

Candado estándar

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro: 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) o O (OFF)
(solo mando lateral negro)

Aplicación del candado después de modificar el mando lateral durante la instalación

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro: 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Inserción de candados en la maneta

Paso

Acción

Comentario

1

Con el mando en la posición O (OFF) o en la posición I (ON), tire de la cubierta de la parte frontal del mando hasta que oiga un clic.

Se abre un espacio entre el mando y la cubierta.

2

Introduzca los candados en ese espacio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.