Apertura, cierre, restablecimiento y prueba del interruptor automático
Apertura y cierre con el mando rotativo prolongado frontal
Restablecimiento del mando rotativo prolongado frontal tras un disparo
Cuando el interruptor automático se dispara, el mando rotativo se mueve de la posición I (ON) a la posición Trip.
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación
eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El disparo de un interruptor automático no elimina la causa del defecto detectado en la instalación eléctrica aguas abajo.
Siga estos pasos para rearmar el interruptor automático tras un disparo ocasionado por un fallo eléctrico.
|
Paso |
Acción |
Posición |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Gire el mando de la posición Trip a la posición O (OFF). El interruptor automático está abierto. |
O (OFF) | |
|
2 |
– |
O (OFF) | |
|
3 |
– |
O (OFF) | |
|
4 |
Limpie y pruebe la instalación aguas abajo y el interruptor automático. |
– |
O (OFF) |
|
5 |
Gire el mando de la posición O (OFF) a la posición I (ON). El interruptor automático está cerrado. |
I (ON) | |
Prueba del mecanismo de disparo
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de los interruptores automáticos sólo
deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Cuando pruebe el mecanismo de disparo, adopte precauciones contra:
-
Interrupciones del funcionamiento
-
Activación de alarmas inapropiadas
-
Provocación de acciones no deseadas
Por ejemplo, el disparo del interruptor automático con el botón de disparo puede provocar indicaciones de fallos o acciones correctivas inapropiadas (como cambiar a una fuente de alimentación alternativa).
El interruptor automático con mando rotativo prolongado lateral no tiene botón push-to-trip en la puerta. Para comprobar el mecanismo de disparo, es necesario abrir la puerta primero.
Siga estos pasos para probar el mecanismo de disparo.
ADVERTENCIA
ATENCIÓN