DOCA0185ES-01

Descripción

Parte frontal

Los controles, indicadores y el mecanismo de bloqueo se encuentran en las siguientes partes del interruptor automático:

  • El control de funcionamiento se encuentra en la placa lateral.

  • Los indicadores de funcionamiento se encuentran en el interruptor automático y en la placa lateral.

  • El mecanismo de bloqueo se encuentra en la placa lateral.

En la siguiente figura se muestran los controles e indicadores de un interruptor automático con mando rotativo lateral. En la descripción general encontrará información acerca de las otras partes de la cara frontal.

A Mando rotativo lateral

B Identificación del dispositivo

C Código QR

D Botón de disparo

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ4765107 Mando rotativo lateral - Hoja de instrucciones

Identificación del dispositivo

En la etiqueta de identificación del dispositivo encontrará información sobre el interruptor automático.

Código QR

Escanee el código QR para obtener información adicional acerca del interruptor automático en la página web de Schneider Electric. Para escanear el código QR, use un smartphone con cámara que tenga instalado un lector de códigos QR.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.