DOCA0185ES-01

Bloqueo del interruptor automático

Opciones de bloqueo del mando maneta

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando del interruptor automático esté bloqueado en la posición (O) OFF, use siempre un dispositivo sensor de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación esté desactivada antes de trabajar en el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: El bloqueo del mando en la posición I (ON) no desactiva el interruptor automático. Si se detecta un fallo eléctrico, el interruptor automático se dispara. Cuando se desbloquea el mando, se desplaza a la posición (disparo). Para volver a poner el interruptor automático en funcionamiento, rearme el interruptor automático.

Para bloquear el mando maneta se pueden usar los siguientes accesorios:

Posición de bloqueo Tipo de bloqueo Características del bloqueo Imagen del bloqueo

O (OFF)

Fijo: el dispositivo no se puede extraer de la caja.

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro 4-8 mm (3/16-5/16 in)

O (OFF)

Extraíble: se puede extraer el dispositivo de la carcasa.

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) o O (OFF)

Fijo: el dispositivo no se puede extraer de la caja.

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Bloqueado en la posición I (ON).

Bloqueado en la posición O (OFF).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.