DOCA0185ES-01

Descripción

Parte frontal

En la siguiente figura se muestran los controles y los indicadores de un interruptor automático de 3 polos con mando rotativo directo. La ubicación de los controles y de los indicadores puede ser distinta en otros tipos de interruptores automáticos. En la descripción general encontrará información acerca de las otras partes de la cara frontal.

A Identificación del dispositivo

B Mando rotativo directo

C Código QR

D Botón de disparo

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ4764907 Mando rotativo directo - Hoja de instrucciones

Identificación del dispositivo

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de identificación del dispositivo de un interruptor automático con mando rotativo lateral. El interruptor automático puede tener valores distintos.

A Tipo de interruptor automático:

- Nombre de la gama (ComPacT NSXm)

- Calibre del interruptor automático In (160)

- Poder de corte (H)

B Referencia comercial

C Ui: tensión nominal de aislamiento

D Norma de referencia IEC/EN

E Uimp tensión nominal soportada a impulso

F Poderes de corte IEC/EN, según la tensión de servicio Ue:

Icu: poder de corte último

Ics: poder de corte en servicio

G Pares de apriete de las conexiones de alimentación

Código QR

Escanee el código QR para obtener información adicional acerca del interruptor automático en la página web de Schneider Electric. Para escanear el código QR, use un smartphone con cámara que tenga instalado un lector de códigos QR.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?