DOCA0185ES-01

Contactos de señalización

Introducción

Los contactos de señalización proporcionan información remota sobre el estado del interruptor automático. La posición del contacto de señalización dentro de la carcasa determina su función. Cuando hay un contacto de señalización, aparece un indicador verde en la parte frontal del interruptor automático. Los contactos de señalización proporcionan la siguiente información de forma remota:

Posición del contacto de señalización

Información proporcionada

Ranura OF

Estado de apertura/cierre del interruptor automático

Ranura SD

Indicación de disparo

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: EAV91204 Contactos de señalización OF/SD - Hoja de instrucciones

Vídeo de demostración de instalación de los contactos de señalización

Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de contactos de señalización en un interruptor automático ComPacT NSXm, haga clic en el enlace https://youtu.be/2agHMEtGFhk, copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

Características

Los contactos usados para los contactos indicadores son contactos inversores de punto común.

C(1) Común

NC(2) Contacto normalmente cerrado. El contacto NC está normalmente cerrado mientras el interruptor automático se encuentra en la posición O (OFF).

NO(4) Contacto normalmente abierto. El contacto NO está normalmente abierto mientras el interruptor automático se encuentra en la posición O (OFF).

Nombre

Definición

Contacto de señalización OF abierto/cerrado

El contacto OF indica el estado del interruptor automático, (I (ON) u O (OFF)/Disparo).

Apertura o cierre

  • De O (OFF) a I (ON)

  • De I (ON) a O (OFF)

  • De I (ON) a Disparo

Contacto de señalización de disparo SD

el contacto SD indica que se ha producido un disparo del interruptor automático provocado por cualquiera de los motivos que se indican a continuación.

  • Una acción en el botón de disparo

  • Una acción en el disparo por derivación de MX o en la bobina de disparo MN

  • Fallo eléctrico detectado por la protección

Apertura o cierre

  • De I (ON) a Disparo

  • De Disparo a O (OFF)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.