DOCA0185ES-01

Descripción

Parte frontal

Los controles, indicadores y el mecanismo de bloqueo se encuentran en las siguientes partes del interruptor automático:

  • El control de funcionamiento se encuentra en la puerta de la carcasa.

  • Los indicadores de funcionamiento se encuentran en el interruptor automático y en la placa de la puerta.

  • El mecanismo de bloqueo se encuentra en el interruptor automático (puerta abierta) o en la placa de la puerta (puerta cerrada).

Para manipular el interruptor automático con la puerta abierta, utilice una maneta para maniobrar el eje con la puerta abierta, disponible como accesorio.

En las siguientes figuras se muestran los controles e indicadores de un interruptor automático con un mando rotativo prolongado frontal. En la descripción general encontrará información acerca de las otras partes de la cara frontal.

Puerta del armario abierta

Puerta del armario cerrada

A Identificación del dispositivo

B Maneta del eje con la puerta abierta

C Código QR

D Botón de disparo

E Mando de la puerta

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ4765007 Mando rotativo prolongado - Hoja de instrucciones

Vídeo de demostración de instalación del mando rotativo prolongado

Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de un mando rotativo prolongado en un interruptor automático ComPacT NSXm, haga clic en el enlace https://youtu.be/XenKQ_Z1_jY, copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

Identificación del dispositivo

En la etiqueta de identificación del dispositivo encontrará información sobre el interruptor automático.

Código QR

Escanee el código QR para obtener información adicional acerca del interruptor automático en la página web de Schneider Electric. Para escanear el código QR, use un smartphone con cámara que tenga instalado un lector de códigos QR.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.