DOCA0185ES-01

Bloqueo del interruptor automático

Opciones de bloqueo con el mando rotativo directo

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando del interruptor automático esté bloqueado en la posición (O) OFF, use siempre un dispositivo sensor de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación esté desactivada antes de trabajar en el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El mando rotativo directo ofrece las siguientes opciones de bloqueo:

  • Impedir que la puerta se abra si se ha activado el bloqueo de la puerta durante la instalación.

  • Impedir la manipulación del mando rotativo.

El mando se puede bloquear en la posición O (OFF) o en la posición I (ON).

No se necesita configuración para bloquear el mando en la posición O (OFF).

Para bloquear el mando en la posición I (ON), es necesario desmontar el bloque del mando rotativo y cambiar la configuración física del mando. Normalmente, este procedimiento se realiza durante la instalación. Consulte la hoja de instrucciones correspondiente para obtener información acerca de cómo configurar el mando para bloquearlo en la posición I (ON).

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no desactiva el interruptor automático. Si se detecta un fallo eléctrico, el interruptor automático se dispara igualmente. Cuando se desbloquea el mando rotativo, se mueve a la posición Trip.

Posición de bloqueo

Tipo de bloqueo

Características del bloqueo

Imagen del bloqueo

O (OFF)

Candado estándar

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro: 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) o O (OFF)

Aplicación del candado después de modificar el mando rotativo durante la instalación

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro: 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Inserción de candados en la maneta

Paso

Acción

Comentario

1

Con el mando en la posición O (OFF) o en la posición I (ON), gire el botón giratorio como se indica hasta que se abra la ranura del mando.

2

Inserte los candados en la ranura.

Anulación del enclavamiento de la puerta

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La anulación del enclavamiento de la puerta sólo podrá ser realizada por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Si se ha activado durante la instalación, el enclavamiento entre la puerta y el interruptor automático permite abrir la puerta solo cuando el interruptor automático está abierto y el mando rotativo está en la posición O (OFF).

Si el mando rotativo está en la posición I (ON) o en la posición Trip, el enclavamiento de la puerta le impide abrir la puerta. Para abrir la puerta, debe girar el mando hasta la posición O (OFF).

En casos excepcionales, personal cualificado puede seguir estos pasos para abrir la puerta mientras el mando rotativo se encuentra en la posición I (ON) o en la posición Trip:

Paso

Acción

1

Con un destornillador, gire el tornillo de bloqueo hacia la derecha de 10 a 15 grados y, a continuación, sujete el destornillador en ese lugar.

2

Con el destornillador en la misma posición, abra la puerta y suelte el tornillo de bloqueo.

Para cerrar la puerta, utilice un destornillador para girar el tornillo de bloqueo hacia la derecha entre 10 y 15 grados. Con el destornillador en la misma posición, cierre la puerta y suelte el tornillo de bloqueo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.