DOCA0185ES-01

Descripción general del dispositivo

Descripción del interruptor automático y del interruptor en carga

A Conexión eléctrica (terminal EverLink, terminal EverLink con toma de tensión auxiliar, barra de bus/terminal de compresión, terminal mecánico)

B Cubierta del sistema de conexión

C Código QR con información sobre el producto

D Mando maneta

E Ventana que muestra el LED en el dispositivo auxiliar eléctrico instalado en el dispositivo, por ejemplo, contacto auxiliar SD

F Identificación del dispositivo, marcas de certificación y poderes de corte IEC/EN

G Etiquetas de datos de producto y accesorios

H Botón de disparo

I Precinto de la tapa de configuración

J Curva de disparo

K Clip de fijación al carril DIN

L Botón con la configuración actual (sólo para el interruptor automático)

M Ventana que muestra el LED en el dispositivo auxiliar eléctrico instalado en el dispositivo, por ejemplo, contacto auxiliar OF

N Indicador de presencia de MN o MX

O Precinto de la tapa de accesorios

Descripción del interruptor diferencial (ELCB)

A Conexión eléctrica (terminal EverLink, terminal EverLink con toma de tensión auxiliar, barra de bus/terminal de compresión, terminal mecánico)

B Cubierta del sistema de conexión

C Código QR con información sobre el producto

D Mando maneta

E Ventana que muestra el LED en el dispositivo auxiliar eléctrico instalado en el dispositivo, por ejemplo, contacto auxiliar SD

F Etiquetas de datos de producto y accesorios

G Identificación del dispositivo, marcas de certificación y poderes de corte IEC/EN

H Botón de disparo

I Precinto de la tapa de configuración

J Unidad de control

K Conmutador para aislar el dispositivo durante las pruebas dieléctricas

L Clip de fijación al carril DIN

M Intervalo de ajuste de protección y corriente nominal

N Botón de pruebas de la protección de diferencial

O Señalización de disparo de diferencial

P Ventana que muestra el LED en el dispositivo auxiliar eléctrico instalado en el dispositivo, por ejemplo, contacto auxiliar OF

Q Indicador de presencia de MN o MX

R Precinto de la tapa de accesorios

La unidad de control se describe en un tema específico.

Código QR

Escanee el código QR para obtener información adicional acerca del interruptor automático en el sitio web de Schneider Electric. Para escanear el código QR, use un smartphone con cámara que tenga instalado un lector de códigos QR.

Accesorios

Están disponibles para el interruptor automático los accesorios que se indican a continuación.

A Conexión para cables con terminal y barra

B Borne EverLink sin toma de tensión auxiliar

C Borne a tornillo de aluminio

D Borne EverLink con toma de tensión auxiliar

E Tornillos rompibles de limitación del par de apriete

F Cubrebornes largo

G Separadores de fase

H Pantalla aislante trasera

I Bobina de disparo MN o MX

J Bobina de disparo por falta de tensión MN precableada

K Disparo por derivación de MX precableado

L Contacto auxiliar OF o SD

M Contacto auxiliar precableado OF

N Contacto auxiliar precableado SD

O Equipo auxiliar indicador inalámbrico

P Mando rotativo lateral (izquierdo o derecho)

Q Mando rotativo prolongado

R Maneta del eje con la puerta abierta

S Mando rotativo directo

T Módulo SDx (sólo para el interruptor automático de diferencial)

U PowerTag Energy F160

V Dispositivo de enclavamiento de mando maneta extraíble (sólo OFF)

W Dispositivo de candado de mando maneta fijo (OFF y ON)

X Dispositivo de enclavamiento de mando maneta fijo (sólo OFF)

Y Espaciadores

Accesorios de precintado

Los siguientes accesorios de precintado ayudan a impedir cambios no autorizados en el interruptor automático.

Tipo de precinto

Ayuda a impedir

Imagen del precinto para interruptor automático

Imagen del precinto para interruptor diferencial

Precinto de la tapa

  • Extracción de la cubierta frontal

  • Acceso a los dispositivos auxiliares

Precinto del cubrebornes largo

  • Acceso a las conexiones de alimentación (ayuda a impedir el contacto directo)

  • Desmontaje del interruptor automático

Precinto de la configuración

  • Acceso a la configuración

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.