990-5995D-037

在正常模式下启动单机 UPS

注: UPS 启动时会使用已存储的设置。
  1. 检查所有断路器是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将 SSIB 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将 UOB 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 30 秒时间,直到旁路 LED 绿灯常亮。UPS 将在静态旁路模式下启动。

  4. 将 UIB 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动。在整流器准备就绪时,逆变器会启动并与旁路同步。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  5. 等待约 20 秒时间,直到逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  6. 将 UPS 的 BB 拨到 ON(闭合)位置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?