990-5995E-012

Passer une ASI unitaire du mode bypass statique au mode normal

NOTE: Normalement, l'ASI passe automatique du mode bypass statique au mode normal. Cette procédure permet de passer manuellement en mode normal si la fréquence ou tension du bypass est supérieure aux limites indiquées.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > ACTIVER ASI.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?