Laatste installatiestappen
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en
een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen
dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
WAARSCHUWING |
|---|
|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te
worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen
het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem
mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade
aan de apparatuur.
|
- Plaats de aangegeven dekplaten terug (eerst A en vervolgens B). Het kan zijn dat u de Class 2/SELV-signaalkabels moet loskoppelen terwijl u de dekplaten bevestigt. Bevestig de Class 2/SELV-signaalkabels op de bruggen op de dekplaten.
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
- Alleen voor seismische verankering: Monteer de voorste verankeringsbeugel op de UPS en op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste verankeringsbeugel is ø13 mm. De minimumvereiste is 8.8-hardware van M12-kwaliteit.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw de batterijmodules in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven. Installeer altijd een complete batterijstreng (vier batterijmodules) op elke plank.
- Draai de handgreep van de batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Plaats de batterijplaat terug op de UPS.
- Plaats de deur terug.
- Sluit de twee signaalkabels van het display opnieuw aan. Bevestig de signaalkabels met bindstrips in de linkerbovenhoek.
GEVAAR
WAARSCHUWING