Klargjøre for installasjon
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene
installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Kople de to signalkablene fra displayet på UPSen og fjern frontdøren.
- For UPS uten forhåndsinstallerte strømmoduler: Installer strømmoduler, start med nedre hylle.
- Fjern skruen på hver side av den tomme strømmodulhyllen.
- Skyv strømmodulen inn på hyllen.
- Monter skruen på hver side av hyllen igjen.
- Fjern batteridekselet.
- Kople fra batteriterminalene på fremsiden av alle forhåndsinnstallerte batterimoduler.
- For montering med et modulært batterikabinett: Fjern topplaten:
- Fjern skruene og vipp opp fremsiden av topplaten.
- Skyv topplaten mot fremsiden for å fjerne den. Tappene på baksiden av topplaten må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
- For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Fjern venstre sidepanel og plate. Avhend platen.
- For installasjon med et vedlikeholdsbypasskabinett eller forenklet 1+1 parallellinstallasjon: Fjern høyre sidepanel. Ta vare på høyre sidepanel.
- Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av UPSen.
- Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
- Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert) etter behov.
- Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
- Installer kabelføringsboksen på UPSen. Merk: Kabelføringsboksen installeres i omvendt posisjon.