990-5910F-012

Affichage des informations d'état du système

  1. Appuyez sur État.
    1. Appuyez sur Entrée, Sortie, Bypass, Batterie, Température ou Parallèle pour afficher l'état.

      Entrée

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension d'entrée mesurée en phase-phase.
      Courant Courant d'entrée mesurée par phase provenant de la source d'alimentation c.a. du secteur, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence d'entrée mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension d'entrée mesurée en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en entrée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Courant de crête Le courant de crête d'entrée en ampères (A).
      Facteur de puissance Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Courant RMS max. Le courant RMS maximal actuel.
      Énergie La consommation d'énergie totale depuis l'installation.

      Sortie

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Courant Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Charge Pourcentage de la capacité mesurée de l'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de la charge de phase la plus élevée s'affiche.
      Intensité neutre* Courant neutre de sortie mesuré, en ampères (A).
      Puissance totale Puissance de sortie active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Courant de crête Le courant de crête de sortie en ampères (A).
      Facteur de puissance Facteur de puissance mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Courant RMS max. Le courant RMS maximal actuel.
      Énergie L'énergie totale fournie depuis l'installation.
      Facteur de crête Facteur de crête mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de crête en sortie est le rapport entre la valeur de crête du courant de sortie et la valeur efficace.

      Bypass

      Tension ph-ph (phase-phase)* Tension mesurée du bypass en phase-phase, en volts (V).
      Courant Courant de bypass mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de bypass mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre) Tension mesurée du bypass en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance de bypass active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance de bypass active mesurée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.
      Courant de crête Le courant de crête du bypass en ampères (A).
      Facteur de puissance Facteur de puissance de bypass mesurée pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Courant RMS max. Le courant RMS maximal actuel.

      Batterie

      Mesures Puissance d'alimentation CC tirée de la batterie, en kilowatts (kW).
      Tension actuelle de la batterie (V CC).
      Courant mesuré de la batterie, en ampères (A). Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie est en décharge.
      Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température connectés.
      Batterie Temps avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension. Indique également le niveau de charge de la batterie sous forme de pourcentage de la capacité de charge complète.
      Charge (Ah) mesurée de la batterie.
      Configuration Indique le type de batterie. Pour une batterie modulaire, appuyez sur le bouton Détails dans ce domaine pour voir les détails de la batterie modulaire. Reportez-vous à la section Affichage de l'état de la batterie modulaire.
      État Condition générale du chargeur.
      Mode Mode de fonctionnement du chargeur (arrêt, entretien, amplification, égalisation, cyclique, test).
      Capacité de charge Capacité de charge maximale en pourcentage de la puissance nominale de l'ASI.

      Température

      Température ambiante Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit.
      Température de la batterie Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température de la batterie connectés.
      Température Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température connectés en option (AP9335T et AP9335TH). Dénomination à configurer via l'interface de gestion réseau.
      Humidité Humidité en pourcentage à partir des capteurs d'humidité connectés en option (AP9335TH). Dénomination à configurer via l'interface de gestion réseau.

      Parallèle

      Intensité d'entrée Courant d'entrée mesuré par phase provenant de la source d'entrée par phase, en ampères (A).
      Courant bypass Courant bypass mesuré provenant de la source du bypass par phase, en ampères (A).
      Puiss. tot. sortie Puissance totale de sortie du système ASI parallèle, indiquant le pourcentage de charge totale et la puissance de sortie totale en kW et en kVA pour le système parallèle.
      Courant de sortie Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Nombre d'ASI redondantes Nombre d'ASI redondantes présentes.
      Paramètre de redondance Paramètre de redondance configuré.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?