990–5809D-037

设备与输入干接点和输出继电器之间的连接

  1. 打开柜门,确保线缆不要过紧。
  2. 将线缆从您的继电器通过 I/O 机柜的顶部或底部向接口板上敷设(如 顶部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备底部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备 中所示)。
  3. 将您的设备连接至输入干接点或输出继电器上。

输入接点和输出继电器概述

输入接点

切勿将除了 Class 2/SELV 电路以外的任何电路连接到输入接点。

所有连接的电路必须采用相同的 0 V 基准电压。

位于 0P6548 上的开关 SW5500 用于为输入端选择内部 SELV 电源(标准设置)或是外部电源*。如果选择外部电源,则该电源必须连接至 J5530。

名称 说明 位置
IN 1(接点 1) 可配置输入接点 0P6548 接线端 J5502*
IN 2(接点 2) 可配置输入接点 0P6548 接线端 J5503*
IN 3(接点 3) 可配置输入接点 0P6548 接线端 J5504*
IN 4(接点 4) 可配置输入接点 0P6548 接线端 J5505*
IN 5(接点 5) 可配置输入接点 0P6548 接线端 J5510*
IN 6 UOB 冗余 AUX 接点 0P6548 接线端 J5509*
IN 7 变压器温度开关 0P6548 接线端 J5508*
IN 8 外部搭接接点 0P6548 接线端 J5507*
IN 9 强制外部同步输入 0P6548 接线端 J5506*
IN 10 请求外部同步 0P6548 接线端 J5511*
IN 11 使用静态旁路待机 0P6548 接线端 J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 接线端 J9027*

输出继电器

注: 输出继电器的连接容量最大为 250 VAC 5 A。

所有外部电路必须装有最大为 5 A 的快速熔断器。

名称 说明 位置
OUT 1(继电器 1) 可配置输出继电器 0P6547 接线端 J4939
OUT 2(继电器 2) 可配置输出继电器 0P6547 接线端 J4940
OUT 3(继电器 3) 可配置输出继电器 0P6547 接线端 J4941
OUT 4 强制外部同步输出 0P6548 接线端 J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 接线端 J5521*
OUT 6 外部同步请求输出 0P6548 接线端 J5522*
OUT 7 UPS 处于逆变器启动 0P6548 接线端 J5523*
OUT 8(继电器 4) 可配置输出继电器 0P6548 接线端 J5524*
OUT 9(继电器 5) 可配置输出继电器 0P6548 接线端 J5525*
OUT 10(继电器 6) 可配置输出继电器 0P6548 接线端 J5528*
OUT 14 搭接连接器 0P6552 接线端 J9029*
注: 请参见《操作手册》查看相关配置选项。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.