990-5452N-031

Överför UPS från begärd statisk bypassdrift till normal drift

  1. Från startskärmen på skärmen välj Control (Kontroll) > Operational Mode (Driftläge).
  2. Tryck på knappen Transfer to Inverter Operation (Övergång till växelriktardrift).
    OBS: Om villkoren för övergång inte är uppfyllda, kommer knappen att bli gråtonad.
  3. Verifiera att UPS Operation Mode (UPS-drift) ändras till Normal Operation (Normal drift).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?