990-5452N-031

Underhåll

Rekommenderad personlig skyddsutrustning (PPE)

För alla procedurer där den yttersta frontluckan på enheten öppnas rekommenderar Schneider Electric användning av minst följande personliga skyddsutrustning (PPE):

  • Icke brandfarliga bomullskläder

  • Ögonskydd (t.ex. glasögon eller skyddsglasögon)

  • Skyddsskor

  • All personlig skyddsutrustning som krävs eller rekommenderas enligt lokala eller nationella bestämmelser

OBSERVERA
Risk för personskada
Utför alltid en riskbedömning innan du använder eller underhåller denna utrustning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.

Byt toppfiltret

Insidan av framdörren

  1. Slå från skåpets framdörr.
  2. Vrid filterlåset för att lossa filtret.
  3. Lyft upp filtret.
  4. Ta ersättningsfiltret från installationspaketet och installera det nya filtret.
  5. Vrid filterlåset för att fästa filtret.

Byt ut de tre bottenfiltren

Insidan av framdörren

  1. Slå från skåpets framdörr.
  2. Vrid filterlåsen för att lossa filtren.
  3. Luta filtren utåt och lyft upp dem.
  4. Ta ersättningsfiltren från installationspaketet och installera de nya filtren.
  5. Vrid filterlåsen för att fästa filtren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?