990-5452M-031

Inaktivera Lösenordsförfrågan

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration).
  2. Välj Disable Password Request (Inaktivera Lösenordsförfrågan).
    OBS: När Disable Password Request (Inaktivera Lösenordsförfrågan) har aktiverats är det inte längre nödvändigt att ange lösenordet vid konfiguration eller användning av UPS. Men lösenordet krävs vid ändring av inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?