990-5452N-031

Konfigurera Modbus

Modbus kan konfigureras för skärmen och för korten i Smart Slot 1 och Smart Slot 2.

OBS: Endast bildskärmen och tillvalet Network Management Card AP9635 kan användas för seriell modbus.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Modbus och välj antingen Modbus (Skärm), Smart slot 1, eller Smart slot 2
  2. Konfigurera modbusen genom att aktivera Serial (Seriell) eller TCP-åtkomst och lägga till nödvändiga värden.
  3. Tryck OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?