990-5452M-031

Konfigurera spänningskompensation för UPS-utgång

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > UPS > Output (Utgång).
  2. Tryck på pilen till höger för att gå till nästa konfigurationsskärm.
  3. Under Voltage Compensation (Spänningskompensation) välj önskad spänningskompensation för ditt system. Välj mellan -3%, -2%, -1%, 0%, 1%, 2% eller 3%.
    OBS: Den här inställningen delas mellan alla UPS-enheter i ett parallellt system.
  4. Under Output Voltage Compensation with Loaded Transformer (Utgångsspänningskompensation med belastad transformator) välj önskad utgångsspänningskompensation för att kompensera för belastningsberoende transformatorspänningsfall. Välj mellan 0%, 1%, 2% eller 3%.
    OBS: Den här inställningen måste vara identisk för alla UPS-enheter i ett parallellt system.
    OBS: När denna inställning är inställd på 0%, är utgångstransformatorns spänningskompensation inaktiverad.
  5. Tryck OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?