990-6264H-018

前面固定用金具の取り付け

  1. 付属のボルトを使用して、前面固定用金具をキャビネットの前面に固定します。
  2. 前面固定用金具を床に固定します。
    注記: 床に固定するためのボルトは同梱されていません。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?