990-6264H-018

構成の概要

システム内の遮断装置

UIB ユニット入力遮断装置
SSIB スタティックスイッチ入力遮断装置
BB バッテリー遮断装置
MBB 保守バイパス遮断装置
UOB ユニット出力遮断装置
BF2 バックフィード保護遮断装置
注記: Schneider Electric社の文献では、「遮断装置」は、構成に応じて位置が異なる可能性があるため、回路ブレーカーまたはスイッチの総称として使用されています。個々の構成に関する詳細は、電気回路図および各遮断装置の前面にある記号を確認してください。

1250 kW I/Oキャビネット搭載UPSの概要 - 1系統主電源

注記: バックフィード遮断装置BF2(図中の*印)は、選択した構成に応じて、UPSに事前に取り付けるか、オプションのバックフィードキットGVXOPT001としてUPSに取り付けるか、UPSの上流のスイッチギアーに取り付けることが可能です。

以下の図は、750 kWのUPSを示しています。基本的な仕組みは、1250 kWのI/Oキャビネットが搭載された他のUPSと同じです。

1250 kW I/Oキャビネット搭載UPSの概要 - 2系統主電源

注記: バックフィード遮断装置BF2(図中の*印)は、選択した構成に応じて、UPSに事前に取り付けるか、オプションのバックフィードキットGVXOPT001としてUPSに取り付けるか、UPSの上流のスイッチギアーに取り付けることが可能です。

以下の図は、750 kWのUPSを示しています。基本的な仕組みは、1250 kWのI/Oキャビネットが搭載された他のUPSと同じです。

並列システム

Galaxy VXは、最大4+0のUPSを並列にサポートして容量を確保し、最大4+1のUPSを並列にサポートして冗長性を確保できます。
注記: 4 MWを超えるシステムでは、スイッチギアーに適したサイズの適切な遮断装置を入手するのが困難な場合があることに留意してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?