990-6264H-018

キャビネットの配置

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
キャビネットの上に乗ったり、キャビネットの上を歩いたりしないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 設置キット0M-98993のカバーを右端のパワーキャビネットに取り付けます。
  2. I/Oキャビネットの右側のサイドパネルを取り外し、右端のパワーキャビネットに取り付けます。
    警告
    アークフラッシュの危険
    • 設置マニュアルで指示されていない限り、この製品に機械的変更(キャビネット部品の取り外し、ドリルや切削による穴開けなど)を加えないでください。
    • すべての設置タイプ(フレーム間に空隙がない平行設置や、右端のパワーキャビネットが壁に沿って配置されている設置を含む)で、指定されたサイドパネルを移動して取り付けます。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  3. I/Oキャビネットの内側の2つのドアを開けます。
  4. 背面の下部プレート2枚を取り外します。
  5. 背面の固定用金具上の円錐型の突起物に接続されるまで、I/Oキャビネットを押し込みます。
  6. ボルトを締めて、キャビネットを背面の固定用金具に固定します。50 Nm(36.87 lb-ft)のトルクまで締めてください。
  7. 背面の下部プレート2枚を再度取り付けます。
  8. 背面の固定用金具上の円錐形の突起物に接続されるまで、パワーキャビネットを1つずつ押し込みます。
    注意
    機器損傷の危険性
    パワーキャビネットを所定の位置まで押し込む際に信号ケーブルが損傷するのを防ぐため、フレーム上で押し込んでください。
    上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
  9. パワーキャビネット前面のボルトを締めて、パワーキャビネットを背面の固定用金具に固定します。50 Nm(36.87 lb-ft)のトルクまで締めてください。
  10. すべてのキャビネットの前面にある2本の脚部が床面に着くまで下げます。その際、水平器を使用してキャビネットが水平になっているかどうかを確認します。必要に応じて、付属の詰め板を入れて水平にします。
  11. キャビネット上部の上部連結ブラケットを取り付け、付属のネジで固定します。

    I/Oキャビネットと2つのパワーキャビネット

  12. 設置キットに付属しているM6ネジを、パワーキャビネットで印が付いている5か所(左側の図を参照)と、パワーキャビネットとI/Oキャビネット間で印が付いている4か所(右側の図を参照)に、左から右方向に取り付けて、各キャビネットを相互接続します。

    パワーキャビネット間のネジ位置

    パワーキャビネットとI/Oキャビネット間のネジ位置

  13. 続行する前に、I/Oキャビネットの右端のパワーキャビネットにカバー0M-98993とサイドパネルが取り付けられていることを確認します。

    最大数のパワーキャビネットを備えた1250 kW I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?