990-6264H-018

信号ケーブル

注意
機器損傷の危険性
  • すべてのClass 2/SELV信号ケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルとし、最低定格は30 VDCである必要があります。すべてのnon-Class 2/non-SELV信号ケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルとし、最低定格は600 VACである必要があります。
  • シャントトリップを供給するケーブルはジャケットケーブルとし、定格は600 VACである必要があります。ケーブルのサイズは、ケーブル電圧降下とシャントトリップ製造メーカーの推奨事項を考慮して決定してください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?