990-6264H-018

最終機器組立

I/Oキャビネットの最終機器組立

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSの電源を入れる前に、すべてのパネルとカバーを正しく取り付けてください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 左側のドアのカバーを再度取り付け、ネジで固定します。
  2. ドアを閉じ、ネジで固定します。
  3. カバーを取り外した場合は、図のように再度取り付け、ネジで固定します。
  4. 右側のドアのカバーを再度取り付け、ネジで固定します。
  5. ドアを閉じ、ネジで固定します。
  6. 図のように2枚のカバーを取り付け、右上隅のドアを閉じます。ネジで固定します。
  7. フロントドアを閉じます。

パワーキャビネットの最終機器組立

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSの電源を入れる前に、すべてのパネルとカバーを正しく取り付けてください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 各パワーキャビネットの3つのプレートをa、b、cの順で再度取り付けます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?