990-6264H-018

1250 kW I/Oキャビネット搭載UPSの離隔距離

注記: 離隔距離の必要寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。
注記: UPSシステムは、壁につけて設置することができます。システムの後ろや横に余分なスペースを確保する必要はありません。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?